This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631010:拍频问题

Guru**** 2508925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447922/tps631010-beat-frequency-issue

器件型号:TPS631010

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户现在还尝试使用独立的反馈电阻器、将3个 TPS631010与一个输入轨和三个输出轨并联。

如果由于空间限制而不想添加输入电感滤波器、他们想知道此配置是否会导致拍频问题。

我们是否有任何材料或见解可以帮助客户解决此问题?

如果我们没有拍频问题、原因是什么? 我们是否有某种内部设计可以解决该问题?

Yishan Chen

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    我们没有特殊的逻辑来处理多个器件并联时的拍频、但我认为关键是低频纹波、对吗? 如果纹波足够小、拍频也应该可以接受、对吧?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    是的、你是对的。 输入纹波和输出纹波。

    此致、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    对于低功耗直流/直流转换器、  我认为拍频应该不是输入和输出纹波的问题。

    此致

    TAO