This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922:是否需要添加外部晶体管 LDO?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446719/bq76922-is-it-necessary-to-add-external-transistor-ldo

器件型号:BQ76922

工具与软件:

您好!  

我正在围绕 BQ76922设计4S BMS、经过评估板原理图后、我想避免使用外部晶体管 BCX5616TA、因为这个晶体管作为 LDO 工作、并充当 AFE REG1输出引脚的源极、我不想使用 REG1输出、那么我是否可以不再使用 BCX5616TA?

我假设内部电路由1.8V 的内部 LDO 供电、该 LDO 从连接到电池组中最正极的 BAT 引脚供电。

谢谢。此致

Vaibhav                               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    表8-3. 端接未使用的引脚
    BQ76922数据表中将会告诉您我们建议对未使用的引脚采用的配置。 如果您不打算使用 REG1或 BREG、应该可以不使用外部晶体管。 您知道 REG18 (1.8V 的内部 LDO)正在为内部电路供电。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题、数据表显示、如果 REGIN 引脚上提供外部电源、它应该至少为5.5V、我猜是因为内部电源也可以提供5V 电压。 如果我在 REGIN 处提供5V 电压是否可以、因为我会使用来自内部 LDO 的3.3V 输出?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    如果您仅计划使用 REG1的3.3V、应该可以在 REGIN 处提供5V 电压。 但是、我们建议使用大约5.5V 的电压从外部驱动 REGIN 引脚、以满足中所述的值 第6.12节 REG1 LDO BQ76922数据表中找到。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢