工具与软件:
您好!
阅读应用手册 SLVA948后 、我 还为 TPS2595和 TPS24750购买了 EVM 套件。
目标是使用一个方向开关来连接或断开锂离子电池与充电器。 应用是具有外部电源输入和充电选项的手持设备。
取决于电池(可充电或不可充电):
-在不充电的情况下,我想确保电池和充电器之间没有连接。
-在充电的情况下,我想有一个直接连接电池和充电器。 此外、应使电流能够双向流动。 以及为系统供电的情况。 电流从电池流向系统。
一些测试后、我注意到 TPS2595和 TPS2475X 上都出现了一种奇怪的行为、我无法解释这种行为、我希望予以澄清并帮助您理解。 也许我在做什么错误的事情?
当仅使用1个单器件测试启用和禁用时:
- 电源2.8V@A
- 负载关闭
- J5开路
- 输出电压2.8V
注释:到目前为止一切都很好。
- 电源2.8V@2A
- 负载设置为1.82A
- J5开路
- 输出电压2.5V
注释:一切都很好。 电缆上出现0.3V 压降。 用于测试正常。
- 电源2.8V@2A
- 负载设置为1.82A
- J5闭合
- 输出电压~0V
注释:当我下拉 EN 时、电子保险丝会将输出与输入断开。 好的。 一切都很好。
- 电源 2.8V@2A
- 负载设置为1.82A
- J5开路
- 输出电压18mV
注释:当我再次打开 J5时、会出现这种奇怪的行为。 该器件不会在输出和输入之间重新建立连接、而是不断向负载提供0.681A 电流、但电压非常小。
这里会发生什么情况? 电子保险丝好像进入了未知状态。
BR、
Nelson