This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3463:模拟调光400高功率 LED

Guru**** 2387870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922055, LM3464, LM3463, TPS92641, TPS922054
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446777/lm3463-analog-dimming-400-high-power-leds

器件型号:LM3463
主题中讨论的其他器件:LM3464TPS92641TPS922054、TPS922055

工具与软件:

您好!

我正在设计一个板、上面有大约400个大功率 LED。 主电压为48V、LED 电流高达3A。 一项重要要求是 LED 必须可调光、但在这样做时绝不能完全熄灭。 所以、我要的是模拟调光、而不是 PWM (除了可能使 PWM 变得平滑之外)。 我现在主要寻找适合此应用的组件。

我想使用 LM3464  并添加一个电感器和一个二极管来平缓 PWM。 这是可能的吗? 如果是、 LM3464可以处理的最高 PWM 频率是多少? 我无法在数据表中找到任何相关信息。

另一种选择是 LM3463 调光功能。 我的理解是否正确?除了调节 IOUTADJ 引脚上的电压外、LM3463始终具有 PWM 输出。 那么、是否没有使用模拟输出的级联操作选项? 是否可以选择在我使用的每个 LM3463引脚(最多10个器件)上的 IOUTADJ 引脚上施加相同的电压信号?

或者是否有更适合我的应用的 LED 驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    [quote userid="633659" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446777/lm3463-analogue-dimming-400-power-leds 我正在设计一款带有大约400个电源 LED 的电路板。 主电压为48V、LED 电流高达3A。 一项重要要求是 LED 必须可调光、但在这样做时绝不能完全熄灭。 所以、我要的是模拟调光、而不是 PWM (除了可能使 PWM 变得平滑之外)。 我现在主要在寻找适合此应用的组件。

    我的理解是、您需要避免任何 LED 闪烁。 我对吗?

    [报价 userid="633659" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446777/lm3463-analogue-dimming-400-power-leds "]

    我想使用 LM3464  并添加一个电感器和一个二极管来平缓 PWM。 这是可能的吗? 如果是、 LM3464可以处理的最高 PWM 频率是多少? 我无法在数据表中找到任何相关信息。

    另一种选择是 LM3463 调光功能。 我的理解是否正确?除了调节 IOUTADJ 引脚上的电压外、LM3463始终具有 PWM 输出。 那么、是否没有使用模拟输出的级联操作选项? 是否可以选择在我使用的每个 LM3463引脚(最多10个器件)上的 IOUTADJ 引脚上施加相同的电压信号?

    [报价]

    您是否需要 LM3464和 LM3463等线性型 LED 驱动器? 或者也可以接受开关型 LED 驱动器吗? 您是否需要单独控制400个 LED? 或者、您是否需要作为一个团队来控制他们? 您打算驱动的 LED (灯串)的正向电压是多少?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven、谢谢你的答复! 这不是关于闪烁、至少对人眼来说是这样。 关断时间最多可能是几纳秒。
    可以使用开关式 LED 驱动器。 LED 作为一个集合进行调光、最好仅使用一个输入信号(PWM 或模拟)。 我计划制作一个由10个 LED 组成的灯串、其最大正向电压为42V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    此处推荐使用 TPS92641。

    此外、我建议您减少灯串中的 LED 数量(例如、将最大正向电压降至约30V)、这将为 TPS92641提供更舒适的应用条件。 此外、在这种较低 Vout 的应用条件下、TPS922054 / TPS922055也是不错的选择。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的推荐! 我更倾向于使用 TPS922054/5。 调光低于20%并非真的必要。  我是否能够将其与8个串联 LED 一起使用(最高33.6V)? 作为替代方案、我是否还可以使用电源电压为60V 的10个串联 LED?
    但实际上我更喜欢使用可以驱动多个灯串的 IC。 是否没有这方面的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    有。 如果采用了良好的散热方法、TPS922054/5可以在 Vin = 48V、Vout = 33.6V、Iout = 3A 时工作。

    我不建议您在 Vin = 60V 且负载= 10 LED 的情况下使用 TPS922054/5、因为60V 非常靠近此器件的建议运行条件的边界。 请参阅数据表中的第7.3节"建议运行条件"。

    对于使用3A 电流驱动多个灯串的 IC、LM3463是可能的解决方案。 但是、此类线性 LED 驱动器的效率通常低于开关型 LED 驱动器(如 TPS922054/5)。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢所有的回答、并对该主题这么长感到抱歉! 但您能否解释一下、如何知道 LED 灯串中的最大数量? 必须大于 Vout 的最大输入电压。 这种差异似乎越小、效率就越高(请参阅 TPS92205x 数据表中的图7-12)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    不用客气。

    有许多因素可以决定 TPS92205x 在特定输入电压下能够驱动的最大 LED 数量、例如:  

    您可以通过一些计算或参阅此计算工具来估算器件的热性能- [常见问题解答]是否有适用于 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052的计算工具? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    下面是一个常见问题解答列表、您可以参考- [常见问题解答] TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052 LED 驱动器的常见问题解答列表-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Steven