This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:反向电流保护

Guru**** 2385620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447049/tps61200-reverse-current-protection

器件型号:TPS61200

工具与软件:

尊敬的专家:

客户希望使用 TPS61200将电池电源升压到5VSYS 和 ORing (使用 USB 5V 电源)。  

我可以向您澄清一下、TPS61200是否能够以某种方式阻止反向电流、例如体二极管和 B2B FET?  

如果没有、二极管的电流能力是多少?  

谢谢!

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、ć

    感谢您发送编修! 实际上、右侧的 B2B FET 用于降压模式转换。 当左侧二极管用于软启动时、要在达到 UVLO 之前为 VAUS 电压充电、则控制逻辑可能有效。 它不用于反向电流保护,因为无论如何反向电流 t 可以通过 L ,电感器,到 Vin。  

    顺便说一下、您是否认为需要实现反向电流保护?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:  
    当我们只为系统电源提供 USB-5V 而没有用于升压 TPS61200的电池输入时。
    您是否认为 TPS61200可以承受反向电压或电流应力?
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    如果不需要的话、客户不希望在升压转换器的输出端增加 ORing 二极管、所以我们想要知道芯片左侧的二极管能够承受的最大电流是多少、不会对芯片造成损坏?

    输入电压的绝对最大额定值为7V、因此我们 认为仅当发生反向情况时、最大输出电压才能为5V 时、才是合适的。

     谢谢!

    解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    我们是否可以通过电子邮件讨论应用程序设计并讨论客户的要求? 左侧二极管不具有保护功能。 但是、我们欢迎客户的需求、并定义了对他们有吸引力的新设备。