This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:EN 引脚的规格是什么?

Guru**** 2507015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447796/tps63060-what-are-the-specs-for-the-en-pin

器件型号:TPS63060

工具与软件:

您好!

在 TPS6306x 器件的数据表上、我似乎无法找到 器件使能(EN)引脚上电压阈值电平的规格。 它仅引用"high"/"low"或"1"/"0"。 这由微控制器控制、因此 EN 不能直接连接到输入。

1所需的最低电压是多少、0所需的最大电压是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Dan、您好。

    您可以在数据表的 EC 表中找到以下规格。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DOH! 我不知道为什么我之前没有看到它。 谢谢!