This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:关于输出电压与理想电压不匹配

Guru**** 2391085 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443817/lm5176-about-output-voltage-cannot-match-the-ideal

器件型号:LM5176

工具与软件:

尊敬的先生:

我们遇到了 EVT 上的降压/升压问题、 您可以帮助提供建议吗? 谢谢。

输入:10-50VDC

输出:12V 15A  

等级:汽车  

我使用该 IC 来执行一个高范围输入电压降压升压项目。

而且我发现当输入电压上升到高于40V 时、输出电压异常地从12V 上升到13.6V

这个问题出现在我们团队的另一个设计中、而不仅仅出现一次。

 您知道为什么会发生这种情况吗?

您能 支持我们解决这个问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我们一定会尽力帮助解决这个问题。

    您能否  将填写好的 LM5176设计计算器附加到该主题? 这是我们进行原理图审阅时最高效的工作流程。

    此外、SWx 信号的原理图和示波器图也将有所帮助。

    此致、

     Stefan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    很抱歉回复太晚了。

    LM5176设计计算器和原理图作为附件。  

    SW1、2 信号仍需要一些时间来测量。

    感谢您的帮助!

    e2e.ti.com/.../1004.LM5176-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool.xlsme2e.ti.com/.../LM5176.PB.SCH.share.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    为什么要使用更高的斜率补偿?

    您能检查一下建议值吗?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    这里引用了另一个部门的原理图。  

    他们在这个地方使用了100pF、我跟着。

    感谢您的提醒! 我要将电容更改为390pF 并进行测试。

    如果结果不同、我会进行回复。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    您的建议非常有用。

     现在、输出电压已经稳定在12V。

    非常感谢。

    BTW、您能否解释一下我们为什么要更改斜率电容、输出电压会变得 稳定?

    我 对那个很好奇。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我们将检查该问题、并在第二天内回复。

    此致  
    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    斜坡补偿电压将添加到电流检测电阻上的测量电压中。

    因此、如果将斜率补偿设置为过高的值、电流感应信号将不再提供正确的信息。

    该检测信号是用于调节的最重要的控制信号。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您的答复。
    我的问题得到了解决。

    此致、

    Eric