This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:[TPS630702]有关输出放电功能的问题

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447392/tps63070-tps630702-question-about-output-discharge-function

器件型号:TPS63070

工具与软件:

您好!
这是来自韩国的 Kwonjoon Lee。

我想谈谈 TPS630702的输出放电功能。

(详细问题)

在数据表中、放电功能保持运行状态所需的最小电源电压(VIN、min)为~2V。
  我想问一下输出放电功能是否会突然停止、输出在 VIN =~2V 时缓慢放电
  在 VIN 和 EN 同时下拉以实现断电的情况下。
  (VIN 和 EN 之间没有连接、并且 VIN 和 EN 是分开的)

此致、
李原俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lee:

    我认为这是可能的、实际行为取决于您的硬件设计。

    当 Vin 和 EN 同时下拉时、如果 VIN 低于2V (即使在 EN OFF 阈值触发之前)、则不会有输出放电。

    此致

    TAO