请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63070 工具与软件:
您好!
这是来自韩国的 Kwonjoon Lee。
我想谈谈 TPS630702的输出放电功能。
(详细问题)
在数据表中、放电功能保持运行状态所需的最小电源电压(VIN、min)为~2V。
我想问一下输出放电功能是否会突然停止、输出在 VIN =~2V 时缓慢放电
在 VIN 和 EN 同时下拉以实现断电的情况下。
(VIN 和 EN 之间没有连接、并且 VIN 和 EN 是分开的)
此致、
李原俊