This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910A:降压-升压 PFC

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, PMP21529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446649/ucc29910a-buck-boost-pfc

器件型号:UCC29910A
主题中讨论的其他器件:UCC29910UCD3138PMP21529

工具与软件:

你(们)好

是否有适用于降压/升压 PFC 拓扑的控制器?

我认为它可以解决 PF 的交流谷底问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    UCC29910是降压 PFC、而不是降压/升压 PFC。 对于降压/升压拓扑、您可以考虑使用 UCD3138数字控制器。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    降压-升压转换器、这将是一个挑战。
    请告诉我会遇到什么问题。
    是否可以使用现有控制器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的示例中、我们没有任何模拟控制器可以执行降压/升压 PFC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    如果我 在具有 PFC 的单开关降压/升压转换器中使用 UCD3138数字控制器、

    运行是否正常?

    这个拓扑中是否有任何限制?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会的。 但它会导致死亡。 我们有4个用于同相输出电压的降压升压解决方案。

    https://www.ti.com/tool/PMP21529

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    是否有任何控制器可 用于具有 PFC 的同相转换器的4 (或2)开关降压/升压解决方案???

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD3138 (在上述 PMP21529中使用)是数字控制器。   

    我们没有现有的参考设计、但您可以 编写自己的固件来对行为进行编程。