This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:在 Vin 低于电压设定点的情况下运行 LM5146。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5148, LM25148, LM5146, LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447679/lm5146-operating-lm5146-with-vin-below-voltage-set-point

器件型号:LM5146
Thread 中讨论的其他器件: LM25145、LM5145 、LM25148、LM5148

工具与软件:

我想围绕降压转换器 IC 设计一个降压转换器、用于定制 PCB。

预期输入电压范围:18V 至28V

输出电压(最大值):24V。

如果输出电压下降到24V 以下是可以的、很高兴它跟随输入电压下降。

它必须能够提供10A 的电流、但也可能存在会消耗~μ A 100mA 的时刻、尽管在该电流下不必特别高效。

我想知道 LM5146是否满足这些要求。 我知道、很多降压转换器不喜欢在其设定点以下运行。 如果输入电压低于设定点、占空比是否会变为100%?

如果没有、是否对可满足此要求的其他器件有任何建议? 或者我搜索的任何内容都会找到与此描述相匹配的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    LM5146在压降时将继续以开关频率运行。 不存在频率折返。 您可以考虑 LM5146的低输入电压版本(100V)、即 LM5145 (75V)和 LM25145 (42V)。

    或者、如果优先选择频率折返来更大限度地减小压降电压、请查看 LM5148 (80V)或 LM25148 (42V)。

    此致、

    TIM