This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:降压设计-输出电压上的噪声

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438445/tps23755-buck-design---noise-on-the-output-voltage

器件型号:TPS23755

工具与软件:

尊敬的团队:

我在降压转换器拓扑中使用 TPS23755 IC 基准设计了一个 POE PD 电路。

我进行了一些测量以检查输出电压信号的质量、我看到了开关频率下的噪声(在本例中为700kHz)。 然后、我在 PGND 基准和 GND 基准之间添加了一些4.7nF 的电容器。 使峰值降低的情况、但我想知道是否可以在我创建的接地基准之间添加电容器、是解决该问题的最有效方法(我将测量结果附在本注释中、是在交流模式下的输出12V 电压和 GND 基准之间完成的、以重点关注噪声、输出电压的平均直流电平是正确的)。

实际上、我想知道、例如、修改误差放大电路(RCOMP1、CCOMP1和 CCOMP2元件)的值是否可以获得更好的结果、因为当此 POE 电路为其他直流/直流转换器供电时、我的5V 和3.3V 电压电源中也存在这些峰值。

非常感谢、

此致、

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    感谢您的 咨询。 我  现在很忙、5个工作日内就会回复您。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    您可以考虑添加 π 型滤波器来降低噪声水平。 还 在12V_POE 和 GND 之间添加了一些陶瓷电容器。 还可以将 SRR 和 SRD 电阻增加到20 Ω。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的回答、我正在等待组件尝试您提出的解决方案。 我将在下周为您提供反馈。

    此致、

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    感谢您的答复。

    我会将该主题设置为"等待"状态、并期待看到您的反馈。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我修改了 SRR 和 SRD 电阻器、使峰值振幅降低。 我按照数据表将阻值增加到了15Ohm、在"建议运行条件"中、建议 SRR 不超过15Ohm。

    但是、我只会使用较高的值(不会超过数据表中指定的100欧姆)修改 SRD 值、以查看是否可以再次降低峰值的振幅。

    对于额外的输出滤波器、将更难添加它、因为我的电路板上没有更多可用空间。 我只能添加一个0603尺寸。

    感谢您的帮助、

    此致、

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Benjamin:

    感谢您的更新。 很高兴通过增加栅极电阻来降低纹波。 我现在结束该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新主题帖。

    此致、

    Diang