This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:在密封条件下进行所有 LED 照明检查

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446929/bq40z50-r2-all-led-illumitate-check-in-sealed-condition

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

我需要检查 LED 指示灯、这些指示灯 在我收到电池时会亮起。

电池处于 SLEALED 条件下、因此我无法使用制造命令。

您是否有任何想法来照亮电池充满电的所有 LED?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您必须解封器件才能使用 LED 切换命令来检查 LED、而无需充满电。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony  

    感谢你的评分

    但不幸的是,我不知道解封密码,不可能得到它。

    我问了一下。

    任何建议都非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    配置时、客户是否更改了解封密钥? 如果没有、可以在技术参考手册中找到标准解封密钥。

    如果器件无法解封、则必须充满电或施加等于充满电的电压才能检查 LED。

    此致、

    Anthony