请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25116 工具与软件:
尊敬的工程师:
我想设计一个可变输出直流/直流转换器进行转换 12伏 最终目的 -1V 至-20V AT 4A 电源设计的基础 Wenbench 、我得到了以下原理图:

我想做一个模拟,我想检查我是否需要自己制作模拟表单,或者我可以找到它? 我能否找到适用于该负电压的参考设计? 我的意思是在 Cuk 或反激式配置中使用 LM25116? 和相关的仿真文件?
此致