This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810EVM-745:TPS2510 EVB 充电 Galaxy S22的问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446795/tps25810evm-745-issues-with-tps2510-evb-charging-galaxy-s22

器件型号:TPS25810EVM-745
Thread 中讨论的其他器件:TPS25810

工具与软件:

您好!

我买了一台 TPS2510 EVB、开发了一款能够为 Android 设备高功率充电的充电器。 但是、我希望充电器在连接 PC (或任何 DFP 电源)时不要尝试充电。 当我把我的 Android 手机(Galaxy S22)连接到 EVB 时,我从手机收到一条消息,指出充电器有问题。 EVB 仍会为手机充电、但电压仅为5V 1.5A、而不是3A。

我的配置如下:

  • 所有电源(IN1、IN2、AUX)均连接到电源适配器(J2、J5、J9)。
  • J8和 J11设置为高电平、并由示波器确认。
  • CC 线路跳线已断开、上面没有跳线。
  • J15跳线被移除。

我还检查了电缆、并确认它们可与其他 PD 充电器配合使用。 当我检查示波器时、可以看到 CC 的一条线接地、而另一条线大约为1.6V。 2ms 之后、VBUS 从接地变为5V、超过250ms (我的示波器无法捕获)后、我可以在 CC 线路(1.6V 的线路)上看到数据传输、但只能看到一次。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列:  

    您可以仔细检查并确保没有在 J13和 J14上设置跳线吗?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我确定
    .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列:  

    我在终端上也使用了 TPS25810EVM 和两个单独的 Samsung 器件(S22 Ultra 和 Galaxy A52)进行了测试、并获得了相同的结果、但似乎不是 TPS25810问题。 纵观 CC 引脚广播、TPS25810正在通过其 Rp 广播正确的电流(3A)、但是 Samsung 器件可能不仅仅需要 Type-C 电源来高效充电。 如果您为 BC1.2广播将 J15跳线放回、则会看到 Samsung 器件上出现快速充电。  

    此外、我使用单独的 Type-C 充电器进行了测试、在该充电器中、它仅通过其 CC 引脚广播5V/3A、并在 Samsung 器件上获取相同消息以检查连接。 为了避免这种检查连接消息、电源必须支持 PD 或支持可通过 D+/D-引脚广播的 Samsung 充电协议。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin