This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:无法成功完成配置为1S3P 的高容量电池27…30Ah 的学习周期

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428780/bq27z561-r2-can-not-successfully-finish-learning-cycle-for-high-capacity-battery-27-30ah-configured-as-1s3p

器件型号:BQ27Z561-R2
Thread 中讨论的其他器件: GPCCHEM

工具与软件:

社区、您好!  

我已成功训练 BQ27Z561-R2 、并为1Ah 至10Ah 的各种锂聚合物电池产品系列创建了黄金映像。 在这个过程中,我没有任何问题,一切都是成功的,从第一次尝试,没有问任何问题。  

然而,现在我与27Ah GE1165110-3P 的锂聚合物电池挣扎。  我卡在 Update Status 05上、无法进入下一阶段、即06。 换句话说、文档"实现成功的学习周期- SLUA903"中的学习周期步骤"3.2.6静置至少5个小时"失败。  尽管诸如 REST 和 VOK 之类的寄存器符合预期、但请参见随附的照片。 目前我已经尝试过:

  1. 执行几个额外的充电和放电周期;
  2. 从头开始重复学习周期;
  3. 更改化合物 ID 并重复学习周期。 首次尝试化学 ID 为2090、然后更改为1371。

以上都没有帮助。 根据电池制造商的说法、我的电池为正电极三元(镍钴锰)、负电极为石墨。 这样的大容量电池是通过并联焊接3个电池来实现的。 目前、我没有过复杂的情况、也没有创建定制化学物质、而是从现有数据库中选择了最接近的匹配项。

电池制造商声明1S3P 电池组容量按照设计为27Ah、但在学习尝试期间、我测量到30Ah。  经过更仔细的调查、我发现单个电芯1165110 的额定值为10Ah。 因此在学习周期中、我将获得设计容量的111%。

有人能给我一些建议,在哪里寻找问题,我怎样才能成功的学习周期?

 

此致

Aivaras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aivaras、  

    我建议参考这个 标有"为什么 Update Status 寄存器没有从5更新到6?"的常见问题解答

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见。

    在这个步骤 https://youtu.be/WAcxrGDb68g?si=tw3QXG7Ro7RUhlOT&t=124 它无法从04更新到05并且额外的周期推入步骤成功和更新到05正如在关于 DOD 的 n 注释中建议的。

    不过接下来的步骤不会将其推至06、我可以根据这张幻灯片 https://youtu.be/WAcxrGDb68g?si=Scp4Vr382fhkTT84&t=144在我启动第三步的时刻确认 RDIS = 0且 REST=1

    我的具体意思是、我在启动该步骤的时刻检查这些标志。 我从不记录流程、并在放电期间观察到这些标志。 我需要这么做吗? 在完全放电期间、RDIS 必须为0?  

    此致

    Aivaras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我在这里有一个简短的问题、chemID 与您使用的电池的匹配情况如何? 此外、您是否遵循" 实现成功学习周期"文档中的步骤?  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正关注这份文档、并且成功学习了产品组合中的几乎所有电池。  但现在却在努力解决最后一个极高容量的问题、它通过并联3节电芯形成27Ah 总容量。  
    对于所有电池、通过匹配容量和化学成分从现有数据库中选择化合物 ID。 我尚未创建自己的化合物 ID。  

    此致

    Aivaras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为电池提供最准确的 chemID 对于成功完成学习周期和进行准确的电量监测至关重要。 要正确匹配 chemID、我建议使用 GPCCHEM 工具 、并选择 DoD 百分比误差最低的 chemID。 仅仅通过选择化学成分和化学容量相似的化学 ID 来匹配化学 ID 是不够的。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    已使用 GPC 工具来缩小化合物 ID。  我的结果如下:

    Best chemical ID : 102	Best chemical ID max. deviation, % : 8.41	
    
    Summary of all IDs with max. DOD deviation below 3%		
    		
    Chem ID	max DOD error, %	Max R deviation, ratio
    0	0	0
    		
    Warning: Deviation is above recommended level. New chem ID needs
    to be released for this cell. Please contact your TI representative
    to send the cell to Dallas for characterization		
     

    甚至最好的匹配也是超出3%的容差。 我理解这是一个问题、将电芯发送到 TI 进行表征的过程有多复杂? 需要多长时间? 是付费服务吗?  

    我还使用 GPC 工具检查我已成功学习并生成黄金映像的其他五个不同电池的化学 ID。 GPC 建议的化合物 ID 与我根据  化学成分和容量选择的化学 ID 不匹配。 它甚至不在低于3%基准的 ID 列表中。 尽管如此、我还是成功地掌握了所有这些电池的电量监测计。 我知道现在我需要重新开始学习周期并选择最佳化学 ID、但是这种情况让我想到、对于高容量电池(这给了我麻烦)、化学 ID 可能不是阻碍我成功学习周期的主要原因。  

    还可能涉及哪些其他因素?  在配置1S3P (1节串联电池3节并联电池)中、电池为锂聚合物27...30Ah。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该团队目前不在办公室。 我们下周再见。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个线程和方程仍然很重要、很相关、有人能提供建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Alvaras、  

    我对延迟的反应表示歉意、我不知道这是如何从裂缝中滑下来的。 有关如何表征电池的信息、请联系当地的 FAE。 否则、可能是您发送到该工具中的数据已损坏。 对我来说、这似乎是一种可能的情况、因为从工具中只能获得一个 chemID 匹配项的情况非常罕见。 您能否向我提供您提交给 GPCCHEM 工具的数据?  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    我已连接 GPC 包、希望这对您有所帮助。 我使用 BQ studio 记录电池并使用它来生成 zip 包。  

    至于本地 FAE、我应该先搜索联系人、应该先从 https://www.ti.com/info/contact-us.html 开始、 或者先在 google 上搜索当地的 TI 中心。我们的总部位于欧洲、波罗的海诸国。  

    e2e.ti.com/.../6471.GPCPackaged.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为您提交的数据没有任何问题。 我建议联系您当地的德州仪器(TI)办事处、获得分配给 FAE 的机会。  

    此致、  

    Robert。