This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100

Guru**** 2581335 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442981/bq35100-bq35100

器件型号:BQ35100

工具与软件:

Dears、

我的客户 Yiwei 正在寻找用于二氧化锰电池的库仑计。 我推荐了 BQ35100、但经过评估、客户发现输入电压不合适。 客户的电池电压为3.0V、切断电压为2V、只有一个电池。 您是否有任何合适的产品推荐?

非常感谢

Arabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Arabella,

    bq35100是我们目录中唯一支持 二氧化锰等原电池化学成分的器件

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  BQ35100的电流采样精度和 ADC 采样间隔是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Arabella,

    电流采样精度应为1 mA、ADC 转换时间为1秒。

    此致、

    Adrian