This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:TPS2372和 TPS2373之间的区别

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447226/tps2372-difference-between-tps2372-and-tps2373

器件型号:TPS2372
Thread 中讨论的其他器件:TPS2373

工具与软件:

您好!

我的客户想知道 TPS2372和 TPS2373之间的区别。 您能给我们讲一讲这两款产品之间的区别吗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    感谢您发送编修!

    简而言之、如果您需要通过37-57V 或双路 PD 供电、建议使用 TPS2372。 如果您需要使用低电压输入或不需要启动直流/直流控制器或初级侧适配器+ PoE 的下游直流/直流电路、建议使用 TPS2373。

    TPS2372:

    - AUTCLS:Autoclass 功能。 它可以允许 PSE 在短时间开启后重新分配功率。 这并不常见。   

    TPS2373:

    - VC_IN & VC_OUT:高级启动引脚。 提供~15V 启动电压来驱动低压输入 PWM 控制器、而这无法直接从57V PoE 直流总线获得启动输入;不使用时、VC_IN 需要与电阻分压器连接。  

    -apd:适配器优先级引脚。 如果您有24V - 57V 的直流适配器、并需要 PoE 和直流适配器的双电源、则可以使用此引脚。 该引脚将使直流适配器优先级高于 PoE。

    此致、

    Diang