This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:成功#39;在电池低于截止电压后充电 t

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446940/bq51050b-won-t-charge-after-battery-below-cut-off-voltage

器件型号:BQ51050B

工具与软件:

大家好、我使用 BQ51050B 进行 Qi 充电。 它可以正常为电池充电。

问题是、如果电池放电至低于保护 IC 的截止电压、BQ51050不会为电池充电。

我使用的电池具有3.0V 的保护切断电压、允许0V 充电。  切断后、电池引脚为0V、但实际电池电压约为3V。

然后我使用 BQ51050B 对其充电。  BQ51050B 的 CHG 引脚输出变为低电平、并且 BAT 引脚的输出在很长的时间内只有大约0.93V。 似乎是电池没有充电输出。

请查看并告知如何解决此问题。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当电池电压为0V 时、BQ51050B 将进入电池短路模式、并将输出电流限制为18ma。  我们看到的一个常见问题是连接到电池的额外负载(系统)、该负载会消耗18mA 并防止电压增加。  单元卡在电池短路模式、电压将低于0.8V。   

    检查系统负载是否阻止输出电压升高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试没有来自电池的负载。   AISO 不能充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否将 短模式输出电流更改超过18ma?

    此短模式是否有超时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    无法更改短模式。  一些客户使用负载开关(BQ22914C)来隔离负载/电池、直到电压增加到预充电或随着电流的增加而升高。