This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21080:VSYS 没有输出

Guru**** 2568465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ21080, USB2ANY, BQ25180EVM, TI-CHARGER-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413076/bq21080-vsys-has-no-outpu

器件型号:BQ21080
主题中讨论的其他器件:BQ25180USB2ANYBQ25180EVMTI-CHARGER-GUI

工具与软件:

UUSB_5V = 0 (未插入 USB 电缆)

 步骤1。 开关打开

 步骤2。  VBAT (4.0~4.1V)输入至 BQ21080YBGR

 步骤3。  VSYS 没有输出

(switch on => switch off => stand the 30s)重复30个周期
此问题发生1到2次。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供发生 VSYS 问题时正常启动和启动的波形捕获?

    此外、在每种情况下、您是否可以包括寄存器转储?

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    请参考下面的 波形,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    请参阅以下设置。

      BQ25180_WRITE (BQ25180_ICHG_CTRL、0xb4);      //电池充电禁用、ICHG 为250mA

      BQ25180_WRITE (BQ25180_VBAT_CTRL、0x55);      //将 VBAT 设置为4350mV

      BQ25180_WRITE (BQ25180_TMR_ILIM、0x4F);      //将输入电流限制设置为1100mA

      BQ25180_WRITE (BQ25180_IC_CTRL、0x87);      //禁用看门狗

      BQ25180_WRITE (BQ25180_SYS_REG、0x20);       //系统调节电压为4.4V、v1008未实现

      BQ25180_WRITE (BQ25180_ICHG_CTRL、0x34);      //启用、将 ICHG 设置为250mA   

      BQ25180_WRITE (BQ25180_SHIP_RST、0x01);      //禁用运输模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供波形和寄存器设置。

    您能否在发生此问题时提供状态寄存器? 查看所有寄存器值最有用、但我至少希望看到 STAT0、STAT1、FLAG0和 CHARGECTRL1。

    在插入电池的同时、可能会发生电池过流事件。

    如果能够重现问题、您能否在 VSYS 未出现的情况下提供 VIN 插入波形? 我期望在插入 VIN 时 VSYS 会出现。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    1. 可以使用哪些工具来读取寄存器值?

    2.如果 VSYS 上没有输出、当插入 USB 时、VSYS 上将出现电压

    3、缺陷概率约为1/60

    4.开关关闭时、BAT 引脚上没有电压
      当开关打开时、VBAT 将为 MCU C2提供电压输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.  哪些工具可用于读取寄存器值?[/QUOT]

    您将需要通过主机 MCU 读取寄存器。 有关器件寄存器、请参阅 BQ21080数据表的第8.5节。

    2. 如果 VSYS 上没有输出、则当插入 USB 时、VSYS 上将出现电压

    感谢您确认在插入 VIN 时 VSYS 已出现。

    4. 当开关关断时、BAT 引脚上没有电压
      打开开关后、VBAT 将有电压输入到 MCU C2

    您能否说明一下 MCU C2的含义?

    此致、

    Alec Lehman

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 可以使用哪些工具来读取寄存器值?
    您将需要通过主机 MCU 读取寄存器。 有关器件寄存器、请参阅 BQ21080数据表的第8.5节。
    [Hemry] 我是否需要使用外部工具


    2.如果 VSYS 上没有输出、当插入 USB 时、VSYS 上将出现电压
    感谢您确认在插入 VIN 时 VSYS 已出现。
    [Hemry] 是的

    4.开关关闭时、BAT 引脚上没有电压
      当开关打开时、VBAT 将为 MCU C2提供电压输入
    您能否说明一下 MCU C2的含义?
    [黑姆里] BQ21080、C2引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    [Hemry] 我是否需要使用外部工具

    我们提供 TI Charger GUI、它旨在与 USB2ANY 配合使用、可用于通过 I2C 与充电器通信。 我们通常将 TI Charger GUI 和 USB2ANY 与我们的评估模块(EVM)配合使用、但如果您能够将 SDA 和 SCL 引脚连接到它、那么它会起作用。

    [报价 userid="543538" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413076/bq21080-vsys-has-no-outpu/5451830 #5451830"]
    2.如果 VSYS 上没有输出、当插入 USB 时、VSYS 上将出现电压
    感谢您确认在插入 VIN 时 VSYS 已出现。
    [黑姆里] 是

    这可能表明器件正在进入 BATOCP 事件锁定、因为只能通过插入 VIN 来退出该锁定。  您能否在 SYS 未出现的启动序列期间提供 VBAT、VSYS 和 IBAT 的波形? 查看 IBAT 是否超过 BATOCP 阈值会有所帮助。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    1.右图是 VBAT/VSYS 的 波形

    IBAT 的最大规格是什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    2. IBAT 
    的最大规格是什么

    IBAT 过流保护可以设置为500mA、1000mA、1500mA、也可以将其禁用。 请参阅 BQ21080数据表的第8.5.1.7节。 IBAT_OCP 可以在 CHARGECTRL1寄存器 REG0x06中配置。

    您能否确认 IBAT_OCP 设置为什么? 此外、如果您有电流探头来测量 IBAT 波形、那么 IBAT 波形会很有用。 否则、您能否提供 您的预期系统负载是多少?

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IBAT_OCP 设置默认值为1000mA

    上电最大电流为130mA (400us)、平均电流为11mA

    我认为它应该低于 OCP 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    感谢您提供您的负载波形。

    我想花一点时间就该问题达成一致、以确保我正确理解:

    • PCB 上有一个开关将电池连接到 BQ21080上的 BAT 引脚(C2)。
    • 在测试中、您打开开关、关闭它、然后等待30秒、然后再重复此循环。 该周期重复30次。 在这些周期的1到2个中、SYS 不会出现。
      • 对于您的多少个板、会发生此问题?
      • 开关可以打开多长时间? 也就是说、开关打开后需要等待多长时间才能关断?
      • 您之前提到缺陷概率为1/60。 您能否说明这是1/60周期还是1/60电路板?
    • 在 SYS 未出现的周期中、插入 VIN 将启动 SYS。
      • 这可能表明器件正在进入 BATOCP 事件锁定、因为只能通过插入 VIN 来退出该锁定。

    我还想尝试重现此问题、并提出一些问题以供进一步调查:

    1. 在提供的负载波形捕获中、电池上的开关打开和关闭时产生的负载脉冲吗?
    2. 这是正常启动还是失败启动的负载捕获?
    3. 您能否以更小的水平标度(放大程度更高)提供另一个负载电流尖峰捕获? 在该捕获中、410us 尖峰似乎只有几个样本。
    4. 您能否确认捕获中的脉冲电流是 ISYS 还是 IBAT? 该负载捕获中的另一个波形是什么?

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.测试条件:开机5秒(鼠标工作)=>关机5秒=>开机5秒等等。

    2.缺陷概率:1/60个周期(相同样本)。

    3.脉冲电流:这是 IBAT,如波形(29秒)所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    我已经做了一些测试、并且能够重现此问题。 该问题似乎与 BAT 启动至显著的系统负载有关。 请查看下面捕获的波形、其中没有出现 SYS。 在本例中、我将 BAT 热插入1A 系统负载。 但是、我也看到过在启动200mA 系统负载时会发生该问题。 从设备上断开电池后、我越早插入电池、出现此问题的可能性就越大。

    SYS 无法在启动时上升:

    我将继续调查此问题、但与此同时、您能分享更多有关系统负载的详细信息吗? 通常、SYS 上的电容越大、从 BAT 流入 SYS 的浪涌电流就越大。 知道 SYS 上有多大的电容将会很有帮助。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SYS 上的电容器、您有什么建议吗?

    1. Chager[BQ21080YBGR]: 10uF
    2.升压:4.7 μ F
    3.降压:10uF+0.1uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    感谢您在 SYS 上提供了电容器。 该电容值看起来没有问题、因此问题可能与 SYS 上的下游元件在某些启动情况下消耗的电流量有关。

    我在这个问题上做了更多的测试。 以下是从电池启动器件时发生的 BATOCP 事件的波形:

    VBAT = 4V、ISYS = 900mA

    请注意、该波形的水平标度400ms 比您提供的问题波形2ms 宽。 波形捕获中可能丢失了这些指示 BATOCP 事件的脉冲。

    请尝试以下操作:

    1. 从 PCB 上拆下 L9以断开系统负载、然后再次执行测试、以查看是否出现此问题。 您可以使用该引脚上的电容器来测量 VSYS。 如果问题确实发生、您能否提供发生时的 VBAT、VSYS 和 IBAT 波形? 假设此问题与 BATOCP 相关、我希望该波形看起来与我上面提供的波形类似。
    2. 如果您断开系统负载并发现此问题、您是否可能会在外部偏置/上拉 SDA 和 SCL 线路以通过 I2C 读取状态寄存器?

    确认此问题是否与您的特定系统负载有关(而不与 IC 有关)将会有所帮助。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    我想联系一下您是否在断开 SYS 负载的情况下执行过任何测试。

    请告诉我、我们可以从那里继续。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    VSYS 没有输出,所以后端负载应该不重要,对吗?
    此外、后端负载为5~11mA * 3.8V

    上电时、130mA 400µS 峰值电流(IBAT)为 IBAT/3.8V/μ s、平均电流为11mA /3.8V。 (请参考下图)

    在目前的生产环境中、此问题仍然存在。 在生产的520个设备中、35个设备在上电后没有 VSYS 输出、但在插入 USB 电缆后、它们可以正常工作。

    我们尚未确定该问题。 我们是否需要为您的分析提供样本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    vsys 没有输出,所以后端负载不重要,对吗?

    如果达到 BATOCP 阈值、BATFET 将关闭。 在被初始 BATOCP 条件关闭后250ms、器件将开启 BATFET、以检查 BATOCP 是否再次触发。 如果在2s 内连续4到7次触发 BATOCP 条件、则 BATFET 将保持关闭状态、直到连接有效的 VIN。 因此、器件可能在电池启动时进入 BATOCP。 我知道您的预期最大系统负载在130mA 附近、但 SYS 上的电容仍可能导致 IBAT 尖峰。

    鉴于 SYS 在插入适配器时出现、强烈建议此问题与 BATFET 因触发保护(如 BATOCP)而关闭相关。

    1. 非常重要的是、您必须在发生此问题后提供 BQ21080的寄存器转储(1)、在正常启动后提供(2)。 这将为我们提供重要信息、以更好地帮助您解决此问题。 否则、我们提供进一步援助的能力将非常有限。
    2. 此外、我想知道您系统中降压和升压的启动速度有多快、以及这些转换器的输出电容是多少。

    现在、在继续接收硬件之前、我想查看寄存器转储。

    如果我们可以确认该问题与 BATOCP 或某些其他器件保护相关、则可以进一步调查。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认 BATOCP 阈值是否设置为1000 mA?

    我将查看其他信息并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec :

    我收到了 USB2ANY 和 BQ25180EVM 套件、但无法连接。 您能否就导致此问题的原因提供建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    默认 BATOCP 阈值是否设置为1000 mA?

    是、在 REG0x06中、默认 BATOCP 设置为1000mA (位7-6)。 有关更多详细信息、请参阅 BQ21080数据表的第8.1.5.7节。

    [报价 userid="543538" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413076/bq21080-vsys-has-no-outpu/5494818 #5494818"]

    我收到了 USB2ANY 和 BQ25180EVM 套件、但无法连接。 您能否就导致此问题的原因提供建议?

    [报价]

    您可能需要将 USB2ANY 上的固件更新到版本2.9.0.3。 请按照以下 E2E 主题中提供的答案中概述的步骤进行操作: BQ25792EVM:USB2ANY 以连接到他的 BQ25792EV

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alec  

    无法更新。 你有什么其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    还有一些其他线程具有类似的问题、它们是否能够帮助解决 USB2ANY 问题?

    例如、这里有一个: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1404257/usb2any-usb2any-device-fails-update-memory-verification-error

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是由于与 Win11不兼容、但我的系统是 Win10。 有什么命令可以帮助吗?"

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1404257/usb2any-usb2any-device-fails-update-memory-verification-error

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    这是 TS/MR 引脚的波形、

    故障采样的 TS/MR 引脚电压为0、 是否会进入运输模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    是的、器件可能正在进入运输模式。 尽管原理图中没有按钮、但可以通过 I2C 或长按按钮进入运输模式。 但是、如果 TS/MR 引脚以某种方式保持低电平的持续时间超过 tLPRESS  (默认为10s、可在 Reg0x08中配置 )、器件将进入运输模式。 如果在请求运输模式时存在适配器、则器件将在移除适配器后进入运输模式。

    您能否检查 TS/MR 引脚是否意外短路?

    我看到您尝试将 USB2ANY 固件更新为版本2.8.2.0、但不起作用。 您是否可以尝试更新至版本2.9.0.3? 该线程中提供该 txt 文件: BQ25792EVM:USB2ANY 以连接到他的 BQ25792EVM

    请告诉我这是否可行。 我以前看到过内存验证错误、但在拔下设备并将其插入计算机后、我能够使其正常工作。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec :

    已经选择 USB2ANY_2_9_0_3.txt 进行刷写、但刷写仍然失败。

     你有什么其他建议吗?  或. 您是否能够提供更新的 USB2ANY 工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    您是否使用本主题中提到的 SDK 中的固件加载器?
    BQ25792EVM:USB2ANY 用于连接到他的 BQ25792EVM

    该主题也可能很有帮助:
    USB2ANY:USB2ANY 无法更新

    我以前遇到过此问题、但固件通常会在几次尝试后更新。 我建议在重试之前关闭并重新打开固件加载程序。

    如果在更新固件时仍有问题、请告诉我。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些操作无法解决问题。 还有其他选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    为了解决该问题、我建议创建一个新主题(器件型号为"USB2ANY")。

    SYS 在启动时不上升的原因似乎是(1)运输模式或(2) BATOCP。 这与插入适配器时 SYS 上升的行为是一致的。

    1. 您能否检查 TS/MR 引脚是否意外地对地短路? 如果是、这可能会导致器件进入运输模式。
    2. 如果您的 SDA 和 SCL 线路被上拉到您的系统、则此问题可能与 BATOCP 有关。 在您提供的失败启动波形中、SDA 和 SCL 线保持低电平。 这可能意味着 BATFET 因 BATOCP 事件而关闭。 您是否能够以更大(缩小)的水平标度(例如400ms)捕获 SYS 无法启动的波形?

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alec :

    USB2ANY 更新已完成、现在可以连接到芯片(BQ21080)。

    2. S/MR 引脚未连接到 GND、

    3、可能没有进入发运模式,看起来更像是一个崩溃。  

      如果进入运输模式、应读取内部数据、但似乎没有读取数据。

    NG 状态:仅发送一个信号、然后没有信号

    正常工作 状态: 低于3张图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    我很高兴听到您能够更新 USB2ANY。 您能否将其硬接线到遇到 SYS 问题的电路板上? USB2ANY 用户指南中的表2提供了电缆引脚排列:在 USB2ANY 连接器上、引脚9为 SCL、引脚10为 SDA、引脚6为 GND。

    USB2ANY 用户指南: USB2ANY 接口适配器

    或者、尝试将 SYS 负载连接到 BQ25180 EVM 以 观察 SYS 行为并从 EVM 读取寄存器:

    1. 在 SYS 未出现的事件后、读取 TI Charger GUI 中的器件寄存器、以检查是否触发了 BATOCP_FLAG。 (请在 SYS 失败后仅读取一次寄存器、因为读取将清除该标志。)
    2. 请告诉我您是否观察到与上述 BATOCP 波形类似的波形、以及是否在 SYS 从电池启动时无法上升时触发 BATOCP_FLAG。

    请告诉我您找到的内容。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alec :

    1. NG 状态(左图): I2C 只发送一个信号,然后没有信号。

      因此无法链接 TI-CHARGER-GUI、无法读取寄存器。   

      器件标志未触发、  看起来更像是崩溃

    2.正常工作 状态  (右图)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    1. NG 状态(左图): I2C 只发送一个信号,然后没有信号。

    在这种情况下器件似乎已关闭。 该 I2C 信号很可能是 USB2ANY 尝试连接到器件、但没有收到确认(ACK)。

    2.正常工作 状态  (右图片)

    由于触发了 ILIM 和 VDPPM 标志、因此这种情况下可能存在适配器、这意味着器件可以在由 VIN 供电时进行通信。

    1. 您是读取电路板还是 EVM 上器件的寄存器?
    2. 如果您能够在 EVM 上重现此问题、您能否使用 EVM 上的测试点在故障期间提供 VBAT 和 VSYS 的波形?
    3. 将适配器连接到不工作的设备后、请提供该设备的寄存器。 查看所有寄存器值将非常有用、尤其是器件状态寄存器和标志寄存器。
    4. 在本主题前面部分、您提供了故障的波形捕获、显示了 VBAT、VSYS 和 SDA。 从您的原理图中可以看到您在 IN 和 SYS 引脚上有测试点。 但是、我在 BAT 引脚上没有看到测试点。 当您捕获这些波形时、您在哪里测量 VBAT?
    5. 您的电池组是否具有电池保护器 IC? 这可能会断开您的电池与设备的连接。 鉴于您能够在 EVM 上重现此问题、电池组似乎是电路板和 EVM 的一个公共组件。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    您是否正在读取电路板或 EVM 上器件的寄存器?
    [Hemry]是、如果器件没有发生故障、则寄存器应可读。

    如果您能够在 EVM 上重现此问题、您能否使用 EVM 上的测试点提供故障期间的 VBAT 和 VSYS 波形?
    [Hemry]当问题可以在设备鼠标上重现时、为什么要在 EVM 上重复该问题?

    3.将适配器连接到不工作的设备后、请提供该设备的寄存器。 查看所有寄存器值将非常有用、尤其是器件状态寄存器和标志寄存器。
    在本主题前面部分、您提供了故障的波形捕获、显示了 VBAT、VSYS 和 SDA。 从您的原理图中可以看到您在 IN 和 SYS 引脚上有测试点。 但是、我在 BAT 引脚上没有看到测试点。 当您捕获这些波形时、您在哪里测量 VBAT?
    [黑姆里] VBAT = 4.2V [BQ21080、引脚-C2]

    您的电池组上是否有电池保护器 IC? 这可能会断开您的电池与设备的连接。 鉴于您能够在 EVM 上重现此问题、电池组似乎是电路板和 EVM 的一个公共组件。
    [Hemry]无电池保护器 IC ,仅电池开关电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    [报价用户 id="543538" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413076/bq21080-vsys-has-no-outpu/5512065 #5512065"][Hemry]是的、如果设备没有出现故障、那么这些寄存器应该是可读的。

    只要存在 VBUS 并高于 VIN_UVLOZ 或存在 VBAT 并高于 VBUVLO、就可以读取寄存器。 由于您无法读取寄存器、因此器件似乎未连接到电池组、这可能 是问题的根本原因。

    2.如果您能够在 EVM 上重现此问题、您能否使用 EVM 上的测试点在故障期间提供一个 VBAT 和 VSYS 的波形?
    [黑姆里]为什么在设备鼠标上重现问题时在 EVM 上重复该问题?[/QUOT]

    务必了解您是否能够使用您的电池组在 EVM 上重现此问题。 这将告诉我们该问题是否特定于您的电路板。  当您无法通过 TI Charger GUI 读取器件寄存器时、请说明您使用的是哪个电路板。

    [quote userid="543538" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413076/bq21080-vsys-has-no-outpu/5512065 #5512065"[Hemry]无电池保护器 IC、仅限电池开关电路。

    在您之前提供的设置图片中、您使用的是通常包含保护器电路的电池组。 您能否提供电池组的器件型号?

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="543538" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413076/bq21080-vsys-has-no-outpu/5512065 #5512065"][Hemry] VBAT=4.2V [BQ21080、Pin-C2]

    在无法与器件通信时、您测量的 VBAT 是什么? 我想知道电池组中的电压是否达到器件上的 BAT 引脚。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    VBAT=4.2V、  

    这是 IC "BQ21080"的引脚 C2处的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    感谢您的确认。 我发了两个答复----你能看一下 第一个答复吗、让我知道你的答复吗?

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    [Hemry]是、如果器件没有发生故障、则寄存器应可读。
    只要存在 VBUS 并高于 VIN_UVLOZ 或存在 VBAT 并高于 VBUVLO、就可以读取寄存器。 由于您无法读取寄存器、因此器件似乎未连接到电池组、这可能是问题的根本原因。
    [黑姆里]
      BUVLO 默认为3.0V、但电池电压为4.2V、因此可能不是该原因。"
      2、如果电池电压降至3.0V 以下、是否会导致 VSYS 没有输出? 如果蓄电池电压升至3.0V 以上、是否可以解决此问题?'

    如果您能够在 EVM 上重现此问题、您能否使用 EVM 上的测试点提供故障期间的 VBAT 和 VSYS 波形?
    [Hemry]当问题可以在设备鼠标上重现时、为什么要在 EVM 上重复该问题?
    务必了解您是否能够使用您的电池组在 EVM 上重现此问题。 这将告诉我们该问题是否特定于您的电路板。
    [黑姆里]
     BQ21080用在鼠标设备中。 每个装置都不会出现此问题、并且复制率很低。 在您的评估中、这是否仍是  电池组问题?"

    当您无法通过 TI Charger GUI 读取器件寄存器时、请说明您使用的是哪个电路板。
    [Hemry]已通过 PCBA 测试

    [Hemry]无电池保护器 IC ,仅电池开关电路。
    在您之前提供的设置图片中、您使用的是通常包含保护器电路的电池组。 您能否提供电池组的器件型号?
    [Hemry]请参阅附件

    e2e.ti.com/.../710700041000-PL762024V_2D00_R03_A000_450mAh.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    感谢您的答复。

    [报价用户 id="543538" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413076/bq21080-vsys-has-no-outpu/5515273 #5515273"]  1. BUVLO 默认值为3.0V、但电池电压为4.2V、因此这可能不是原因。"
      2、如果电池电压降至3.0V 以下、是否会导致 VSYS 没有输出? 如果电池电压升至3.0V 以上、此问题是否可以解决?"

    知道电池电压是4.2V。 由于您无法与器件通信、因此我在这里担心的是电池包已以某种方式与器件断开、这可能是由于电池保护电路打开并从 BQ21080断开电池所致。

    是的、如果电池电压降至 BUVLO 以下、BATFET 将关断、断开 BAT 到 SYS 的路径。

    鼠标设备中使用的是 BQ21080。 每个装置都不会出现此问题、并且复制率很低。 在您的评估中、这是否仍是  电池组问题?"[/QUOT]

    可能是电池保护电路导致了这种行为。

    [Hemry]通过 PCBA
    测试

    感谢您的确认。

    您在该主题中提供了大量信息、我非常感谢。 现在您可以读取器件寄存器、如果您能在鼠标 PCB 上重现问题并提供以下信息、将会非常有用:

    1. 在没有适配器的电池启动测试期间 VSYS、VBAT、VIN 和 TS/MR 的波形捕获。 (如果您有电流探头、请将 VIN 替换为 IBAT 或 ISYS)。
      1. 将水平刻度设置为~400ms
      2. 捕获正常启动
      3. 捕获启动问题
      4. 捕获用于启动问题的适配器插件
    2. 所有器件寄存器值:
      1. 使其在正常启动后断开
      2. 在 SYS 不出现后(发出行为)
      3. 插入适配器后立即启动

    所有器件寄存器值的屏幕截图都可以正常工作。 利用所有这些信息、我们最好能够继续前进。

    此致、

    Alec Lehman

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    电池包未与器件断开连接、因为在 IC 'BQ21080的引脚 C2处检测到电压

    2.测量以下四个信号、正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    是的、 这是我希望看到的四个信号。 我明白重现问题可能很困难、但这些信息将会很有帮助。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    电池包未与器件断开连接、因为在 IC 'BQ21080的引脚 C2处检测到电压

    2.测量以下四个信号、正确吗?

    EN_PUSH 默认为 Enable、

    将其更改为禁用是否意味着按钮将不起作用? 可能会产生哪些副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    [报价 userid="543538" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413076/bq21080-vsys-has-no-outpu/5519688 #551968"]

    EN_PUSH 默认为 Enable、

    将其更改为禁用是否意味着按钮将不起作用? 可能会产生哪些副作用?

    [报价]

    如果禁用按钮、则器件不会发出 TS/MR 电流源脉冲、以检查是否按下了按钮。

    可能值得检查器件是否意外进入 SHUTDOWN 模式。 固件可能是意外导致这种情况的原因。 在关断模式下、TS/MR 电流源不会产生脉冲、并且器件不会通过 I2C 进行通信。 但是、如果插入了有效的适配器、它可以从此模式唤醒。

    1. 您能否分享您的 BQ21080布局以供审查?
    2. 您能否提供我在上一篇文章中提到的波形和寄存器值? 该信息对于在该调试中取得进展至关重要。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    1.还在等待您的回复。

    =>测量以下四个信号、正确吗?

    2.布局  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    1.是的,请测量这四个信号。

    2、我看不出布局有任何明显的问题。 但是、我建议使用 GND 覆铜覆盖无源器件的 GND 焊盘。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.稍后再提供测量数据。

    2. 覆盖 GND 焊盘可能会导致 IC 在 SMT 期间悬空、 是否仍建议这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    1. 我稍后将提供测量数据。

    谢谢、这些数据将会非常有用。

    2.  覆盖 GND 焊盘可能会导致 IC 在 SMT 期间悬空、 是否仍建议这样做?

    通常首选将电阻器和电容器的 GND 焊盘直接连接到 GND 覆铜、尽管这看起来与 SYS 启动问题无关。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    1.请查看下面的波形  

    故障波形:

    通过波形:  

    2. GND 焊盘已通过底层连接。