This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21080:VSYS 没有输出

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ21080, USB2ANY, BQ25180EVM, TI-CHARGER-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413076/bq21080-vsys-has-no-outpu

器件型号:BQ21080
主题中讨论的其他器件:BQ25180USB2ANYBQ25180EVMTI-CHARGER-GUI

工具与软件:

UUSB_5V = 0 (未插入 USB 电缆)

 步骤1。 开关打开

 步骤2。  VBAT (4.0~4.1V)输入至 BQ21080YBGR

 步骤3。  VSYS 没有输出

(switch on => switch off => stand the 30s)重复30个周期
此问题发生1到2次。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    感谢您提供的波形。 为了放心地排除 BATOCP 事件并确认器件在发生此问题时是否可以通信、我需要如前所请求的寄存器转储。

    此信息对于解决问题至关重要、感谢您努力提供。 如果您有任何问题或需要进一步澄清、请告诉我。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    发生此问题时、设备无法连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    感谢您确认设备在此问题发生时无法通信。 这时、如果我们能收到其中一个实验板来进一步调查、将会很有帮助。 您能否联系您的 FAE、让他们协助我们发送一份?

    此外、您能否再次说明这一问题是否可以在您的所有电路板上重现、或者仅限于一个电路板? 我想再次确认、这不是特定于器件的问题、而是可以在所有电路板上重现的问题。

    感谢您在此过程中的耐心等待。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    1.我能提供 PCBA 给您分析吗?
    信号线已被路由出去。 (GND、Vbus、VSYS、Vbat、TS)

    2.此问题可在某些 PCBA 上重现。概率约为1/50。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    1.是的,请给我们发一个板进行分析。 非常感谢您将信号线引出-这将对您非常有帮助。 请联系您的 FAE 以帮助协调故障分析事宜、我也会在结束时与他们联系。

    2.您能否确认是否所有主板或仅部分主板出现此问题?  我只想确保您发送给我们的评估板显示了此问题。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.此 PCBA 可以重现问题。

    2. 测试条件:开机1秒(鼠标工作,LED 开机)=>关机5秒=>开机1秒,以此类推。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    您是否已尝试执行 A-B-A 交换以确定问题是否出在 BQ21080 IC?

    (a)对于该问题、从 PCB 上拆下疑似 IC。

    (b)将其替换为已知良好的 IC、然后检查原始 PCB 上的问题是否仍然存在。

    (a)将怀疑有问题的 IC 放在已知正常的电路板上、然后查看问题是否出现。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.替换为新的 BQ21080后、似乎不再出现 VSYS 无输出问题。
    2.由于 IC 的填充焊料不足、因此脱焊后不能重新焊接到另一个 PCBA 上。
    3.所提供的 PCBA 样本中尚未替换 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    美国节假日除外、我们的回复可能会延迟、由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    跟踪号为 3331748431、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    谢谢、我们将关注这个并让您知道。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt/Alec、

    请问是否有任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    我收到了您的电路板、现在正在研究它。 我将在明天提供最新信息、12/5。 感谢您的耐心。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    我收到了鼠标 PCBA、并且能够在我们的实验室中重现问题。 我还与您的 FAE 联系、开始进行故障分析(FA)流程。 鉴于 ABA 交换解决了此问题、根本原因可能是器件损坏。

    我将继续调查此问题、并与您分享任何调查结果。

    此致、

    Alec Lehman