This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952预放电无法转换到 DFET 开启时出现问题。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447628/bq76952-issue-with-bq76952-pre-discharge-failing-to-transition-to-dfet-on

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前在具有单独充电和放电端子的设计中使用 BQ76952。 但是、我遇到了一个问题、即 CFET 和 DFET 控制在某些负载条件下似乎工作不正常。


当向 PACK 端子(P+/-)施加大于1A 的负载时、器件卡在预放电(PRE-DFET)阶段、不会转换为完全导通放电 FET (DFET)。 这种行为会导致预放电电流电阻器因电流过大而损坏。

  1. 在以下情况下、预放电至 DFET 导通转换按预期工作:
    • P+/-端子上未连接负载。
    • 负载小于1A。
  2. 在大于1A 的负载下、BQ76952不会进展到超过 DFET 之前的阶段。

预放电设置:

请求协助:
您能否就以下方面提供指导:

  1. 该问题的潜在根本原因。
  2. 任何建议的配置更改或硬件调整、以确保在更高的负载条件下可靠运行。

感谢您的支持。 如果需要其他信息来帮助解决此问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您共享.gg 文件。

    根据您的.gg 文件、我注意到您的 Settings:FET:Predischarge Stop Delta 被设置为0mV。 这意味着您将取决于超时时间、 我认为您已将其设置为250ms、 而不是用于确定何时退出 PREDISCHARGE 模式的电压条件。

    您能否使用示波器来捕获 PFET 的波形、以查看它是否在所选的超时时间后关闭?

    更多 相关信息、请参阅 第5.2.3.2.2节 PREDISCHARGE 模式 找到此培训系列的所有内容。

    此致、
    Alexis