请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我目前在具有单独充电和放电端子的设计中使用 BQ76952。 但是、我遇到了一个问题、即 CFET 和 DFET 控制在某些负载条件下似乎工作不正常。
当向 PACK 端子(P+/-)施加大于1A 的负载时、器件卡在预放电(PRE-DFET)阶段、不会转换为完全导通放电 FET (DFET)。 这种行为会导致预放电电流电阻器因电流过大而损坏。
- 在以下情况下、预放电至 DFET 导通转换按预期工作:
- P+/-端子上未连接负载。
- 负载小于1A。
- 在大于1A 的负载下、BQ76952不会进展到超过 DFET 之前的阶段。
预放电设置: 
请求协助:
您能否就以下方面提供指导:
- 该问题的潜在根本原因。
- 任何建议的配置更改或硬件调整、以确保在更高的负载条件下可靠运行。
感谢您的支持。 如果需要其他信息来帮助解决此问题、请告诉我。