This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117HVQML:5962R9951705VXA

Guru**** 2647265 points

Other Parts Discussed in Thread: LM117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441844/lm117hvqml-5962r9951705vxa

器件型号:LM117HVQML
Thread 中讨论的其他器件:LM117

工具与软件:

您好!

如果能够更好地为 LM117稳压器热分析建模、我将不胜感激。 我对瞬态分析、而不是稳态分析特别感兴趣。 下面是我用于评估结温的 MATLAB 脚本示例。

%模拟循环
对于 i = 2:length (time)
如果 time (i)<= t1
P=P1;
设计
P=P2;
结束
使用热 RC 模型计算温度变化百分比
dt =(P * dt)/ C_TH -(Tj - T_amb)* dt /(theta_JA * C_th);
Tj = Tj + dT;
温度(i)= Tj;
终止
其中:
P1是峰值功率部分
p2是稳压器的稳态功率耗散
T1是存在浪涌/峰值功率的时间段
C_TH 是 TO-39外壳+热粘合剂+ PCB 的热容量
THETA_JA、即结至环境的热阻
以下是初步的仿真结果:
感谢你的帮助
此致
Bruno
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Bruno、您好!

    抱歉、我不明白您的问题。

    您是否想问 MATLAB 代码是否正确、或者仿真结果是否正确?

    此外、您对 theta_JA、C_th、t1和 T_amb 使用了哪些值? 此外、P1和 P2常数是还是变量?

    我知道您正在寻找瞬态分析、但为了对其进行验证、我是否可以获得您正在寻找的确切测试条件(Vin、Vout 和负载)? 另外、您在图中所说的"压降为12V"是什么意思?

    此致、

    Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是此评估的一些其他详细信息:

    1输入电压随 LM117的时间和功耗的变化:

    2 -用于 以下应用的典型值:

    a) Theta_JA:60°C/W (假设在 VG 和 PCB 之间使用热粘合剂)

    b) t1 = 4秒

    c) Tamb=22摄氏度

    D) P1~3.5W

    E) V_P1=35V

    f) V_P2=12V

    g) iload VG =~μ s 150mA

    最后、我要寻找一个用于进行任何热评估的动态依赖的通用方程

    谢谢你

    此致

    Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    我需要更多的时间。 我会在获得更多信息后再给您回复。

    此致、

    Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    您在这个主题上有什么进步吗?

    谢谢你  

    此致

    Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    我没有任何进步。 我也咨询了其他人、但遗憾的是、我们主要处理热性能的稳态条件、我们有关热性能瞬态条件的知识有限。

    我已经联系了几个人,看看我是否可以得到任何信息,我会更新你,如果我得到任何信息.

    此致、

    Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby

    感谢您的更新

    我交叉我的手指,一些身体可以帮助。

    此致

    Bruno