This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:SYSOVP 和故障 SYSOVP 状态位

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448060/bq25720-sysovp-and-fault-sysovp-status-bit

器件型号:BQ25720

工具与软件:

笔记本电脑满载测试、当充电器对电池重新充电时、BAT FET 断开、然后关闭、发生 SYSOVP、切断交流。

当发生 BQ25720 SYSOVP 时、充电器锁存的顺序是多少且故障 SYSOVP 状态位设置为1?

如果 SYSOVP 状态位设置为1、则充电器锁存。  如果 EC 轮询‘Fault SYSOVP'位并将其读取为设置为1、则该状态将被清除(这意味着设置为0)。 该方法能否避免充电器保护电路切断交流电的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Junjia、

    当 SYSOVP 发生时、两个会同时发生。 您需要写入0以清除 FAULT SYSOVP 位。 然后、充电器将退出闭锁状态并再次操作。  

    此致、

    老虎