This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372-3EVM-757:TPS2372-3EVM-757

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445662/tps2372-3evm-757-tps2372-3evm-757

器件型号:TPS2372-3EVM-757
主题中讨论的其他器件:TPS2372

工具与软件:

在 TPS2372 EVM 的参考设计中、PD 和 PSE 仅通过整流器电路连接。 考虑到整流器不允许回流、 供电设备(PD)如何针对 PD 类别向供电设备(PSE)提供反馈、以便 PSE 能够提供所需的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athul 

      感恩节假期回来时、由于任务累积、请预计响应会延迟。 谢谢!

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athul:

    通过控制 PSE 侧 FET、PSE 将充当脉冲电压/电流源。 它将测量端口电压(V1)和电流检测电压(V2)、以了解 PD 的阻抗。  根据 PD 的阻抗、它可以决定 PD 的有效性和类别。

    PD 是相对无源器件、整流器不会产生影响。  

    此致、

    Diang