This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5071:LM5071 PoE 转换器中的输出电压不稳定

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447921/lm5071-unstable-output-voltage-in-lm5071-poe-converter

器件型号:LM5071

工具与软件:

嗨、团队:

我们正在对 Raspberry Pi 使用 LM5071 PoE 转换器(5V/2.6A)。 在未连接任何负载的情况下、LM5071会自动重新启动、输出电压不稳定、波动在4.75V 至5V 之间。 我附上了我们的原理图供您参考。 我们使用的是 TP-Link 4端口 PoE+交换机。 能否需要最低负载来保持恒定的5V 输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 SUNDARAMOORTHI、

    感谢您发送编修!

    您可能需要在直流/直流输入侧添加一些0805至2010尺寸的陶瓷去耦电容器。 它们有助于改善瞬态响应。

    您可以参考以下使用 LM5071的参考设计

    https://www.ti.com/lit/ug/snva141b/snva141b.pdf

    此致、

    Diang