This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:如何清除施加的所有保护。

Guru**** 2554180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448227/bq40z80evm-020-how-to-clear-all-the-protections-applied

器件型号:BQ40Z80EVM-020
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

更换了 EVM 的 IC、因为它已损坏。 论坛建议应更换该保险丝、将其更换为最初在按下 WAKE 按钮时检测到的保险丝被触发、PACK 电压显示为3-4V。 但现在、如果我按 LED 显示屏、bq 在 bqstudio 中检测到保险丝且始终启用、并且会显示为 FD、这意味着完全放电且启用了其他保护功能。 我想清除所有这些以便切换 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果复位电量监测计不清除保护、这意味着一旦电量监测计进入 NORMAL 模式、它们就会立即被触发。 如果是这种情况、则必须调整每个保护的电量监测计设置。 此外、请确保将 DA 配置设置为表示所使用的正确电芯数量、因为这可能会导致触发保护。

    此致、

    Anthony