This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:插入充电器后、I2Cm 不再工作

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25750, TIDA-050047, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448324/tps25750-i2cm-no-longer-working-after-charger-plug-in

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25798TIDA-050047TPS25751

工具与软件:

您好!

我正在开发基于 TPS25750和 BQ25798且处于仅受电模式的定制充电解决方案、严格遵循 TIDA-050047设计指南。

我使用 TPS25750 Application Customization Tool v7.0.3.13成功为 TPS25750生成了一个有效的补丁、该版本是唯一允许我创建功能补丁的版本:

{"questionnaire":{"version":"7.0.3.13","answers":[4,null,4,null,0,null,1,null,1,null,0,16.8,2,0.04,0.04],"options":{},"configID":"0000","vendorID":"0000"},"configuration":{"data":{"selected_ace":[{"register":6,"data":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"register":22,"data":[10,48,48,77,0,0,0,0,0,0,3]},{"register":50,"data":[0,168,42,44,145,1,38,44,209,2,0,44,177,4,0,244,65,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"register":51,"data":[4,44,145,1,16,44,209,2,0,44,177,4,0,244,65,6,0,69,65,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"register":92,"data":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,0,48,0,0,0,0,0,0,0,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}]}}}

上电时、用于从 BQ25798寄存器读取 VBAT 值的4CC 命令(I2Cr)正常运行。 当我插入充电器时、充电也正常。 但随后、我会遇到4CC 命令(I2Cr)不再提供一致值的问题、即使这些命令已设置为经过验证(CMD1 = 0x00)也是如此。

在 I2Cm 实例上使用逻辑分析仪、我观察到在尝试写入0xB8 BQ 寄存器地址后、SCL 线卡在"0"、该地址不存在。 SCL 线路永远不会恢复正常。

您能否就可能的根本原因提出建议并推荐解决此问题的任何解决方案?

感谢您的帮助。

 Augustin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥古斯丁、您好!  

    感谢您联系我们!

    TPS25750不推荐用于新设计。 我想重点介绍我们的后续器件 TPS25751、该器件可解决与电池充电器配对时的已知问题。 请参阅以下 常见问题解答。

    此致、  

    Aya Khedr