This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:BQ2407x IEC 62368-1认证

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448202/bq24075-bq2407x-iec-62368-1-certificate

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件:bq24072

工具与软件:

您好!

是否可以获得 BQ2407x 数据表中提到的 bq24072的 IEC 62368-1证书?

在 我们的一个器件62368-1测试期间、该实验室表明、在单一故障条件测试中、它们短接13和12、电池充电电流超过最大值(1.7A、而不是1.5A)、未 通过测试、但如果充电器 IC 已通过 IEC 62368-1 G.9认证、则可以将其忽略。 由于这些引脚的功能是相同的、因此我希望此实验将采用 bq24072的证书、但最坏的情况下、我们可以只替换 IC。

此致、

Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:  

    是的、我们可以分享该器件的 IEC 62368-1证书。 请帮助提供适当的电子邮件地址、我可以给您发送一份副本。 我还通过 E2E 向您发送了一个朋友请求、以防您更愿意通过私人消息而不是此公开帖子来共享您的电子邮件。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:  

    我已通过电子邮件提供了所需的文档。 如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Garrett