This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020EVM-006:建议将激光二极管安装为 DIP 时使用 DIP 图形

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020EVM-006, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447382/lmg1020evm-006-recommend-the-dip-pattern-for-the-laser-diode-when-it-is-mounted-as-a-dip

器件型号:LMG1020EVM-006
Thread 中讨论的其他器件: LMG1020

工具与软件:

LMG1020EVM-006可作为 SMT 接口进行组装。

但是、我想知道 DIP 或穿孔版本。 您是否具有针对 DIP 或 TH 的推荐 PCB 布局?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送编修! 此表面贴装版本是适用于该器件的唯一 EVM、没有计划在未来型号。

    此致!

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的格兰特:

    感谢您的回答! 我对此表示赞赏。  

    对于阳极和阴极焊盘的尺寸、您有没有设计指南? 我的期望是线宽应更厚一些、但应尽可能短、以实现短脉冲形状。 我想知道是否有建议的条件、例如必须有多少毫米或更多毫米的线宽。

    此致、  

    Makiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Makiko、

    请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slla456/slla456.pdf。  第4节 总结了优化 LMG1020布局的建议。 第4.4节具体谈到了用于所需脉冲的引线长度。  

    此致!

    授予