This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:输出端的隔离电阻器

Guru**** 2506945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448006/tps543c20a-isolation-resistors-at-the-output

器件型号:TPS543C20A

工具与软件:

你(们)好

我们在降压转换器的输出端使用了多个0欧姆隔离电阻器。 这是为了在测试阶段通过隔离负载和进行初始检查来帮助我们。 我们使用它为 Zynq Ultrascale+(XQZU19EG-2FFQB1517I) FPGA VCCINT 电源供电。

我们已经将其设计为39A、因此我们提供了足够大的并联电阻器。 如果可以、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    0欧姆电阻可以。 我确实审阅了原理图并对输出电容有了评论、  

    我建议再添加至少2个220uF 的电容器、您将需要大约1670uF 的有效输出电容来满足此应用的要求

    此致、
    Britton