This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4050-N:LM4050BIM3-2.5/NOPB 与 LM4050BEM3-2.5/NOPB 与 LM4050QBEM3X2.5/NOPB 之间的差异

Guru**** 2390915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448037/lm4050-n-lm4050bim3-2-5-nopb-vs-lm4050bem3-2-5-nopb-vs-lm4050qbem3x2-5-nopb-differnce-between-them

器件型号:LM4050-N

工具与软件:

尊敬的 TI:

我想知道1)之间的区别 LM4050BIM3-2.5/NOPB  2)  LM4050BEM3-2.5/NOPB 和3) LM4050QBEM3X2.5/NOPB .

如果我的理解有误、请更正我、

LM4050BIM3-2.5/NOPB  -工业温度范围−40°C 至85°C。

LM4050BEM3-2.5/NOPB - 扩展温度范围−40°C 至125°C。

但在数据表中、它们已给出了相应的数据  LM4050BIM3 LM4050BEM3 对于 工业温度范围以及 扩展温度范围 、如下面的所示。

我需要考虑哪些数据  LM4050BIM3-2.5/NOPB LM4050BEM3-2.5/NOPB 我将如何区分它是用于工业还是扩展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakeshkumar、

    感谢您的提问!

    我们将研究的数据表中有一个错误。 LM4050BIM3-2.5/NOPB 用于工业温度范围、LM4050BEM3-2.5/NOPB 用于工作温度范围。 它们正确列在数据表底部的"封装信息"部分下。

    LM4050QBEM3X2.5/NOPB 是汽车级器件、规格与  LM4050BEM3-2.5/NOPB 相同。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li