This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:关于输入电流的特性

Guru**** 2519430 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447863/uln2003a-regarding-the-characterization-of-the-input-current

器件型号:ULN2003A

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们的客户想了解 ULN2003A 输入电流的特性。
ULN2003A 在5V 时的输入电流最大值和典型值是多少?
谢谢你。

www.ti.com/.../uln2003a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oro-San:

    这可以通过计算 V=3.85V 时的输入特性来估算:

    Iin =(Vin - 2 * Vbe)/ 2.7k - Vbe -> Vbe = 0.67V -> 最小 Rin = 1.86k

    5V 时的 IIN =(5-1.34)/ 1.86k = 1.97mA

    谢谢!

    Patrick