This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:tRST-DEL (VSENSE 至 RESET 延迟)欠压最小值和最大值

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447585/tps3850-q1-trst-del-vsense-to-reset-delay-undervoltage-min-and-max-value

器件型号:TPS3850-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

您能否分享 tRST-DEL (VSENSE 至 RESET 延迟) TPS3850-Q1的欠压最小值和最大值?

我知道、数据表中未指定最小值/最大值、因此无法保证这些值/最大值。 没有保证的实际最小值/最大值正常。

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    我们没有 tRST-DEL 的最小值和最大值的数据。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    谢谢你。 是否有任何目标最小值/最大值或变化信息?

    由于客户不需要保证、因此任何轻量信息都很有用(例如、几乎在+-1us 以内)

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    很遗憾、我们的数据库中没有任何表单的目标值。

    谢谢!
    约书亚