This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:禁用 BQ 芯片上的闪存后、CUVC 保护仍处于活动状态

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447290/bq40z50-r2-cuvc-protection-still-active-after-disabling-in-flash-on-bq-chip

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

我使用 BQ40z50-R2开发便携式电池产品、但遇到了电池欠压补偿(CUVC)保护问题。

最初、CUVC 保护在固件配置中启用。 但是、我们现在通过修改 Enable Protection B 寄存器来更新闪存、以禁用 CUVC 保护。 尽管进行了此更改、CUVC 安全状态标志仍保持置位、保护仍然显示为激活。

我已通过 Battery Management Studio 确认启用保护 B 寄存器值为0x3f (CUVC 禁用)、并且我可以看到为安全状态设置了 CUVC 标志。 我不确定这是如何发生的、因为发生这种情况时电池电量约为80%。 CUVC 设置值为默认值。

我注意到的一点是、某些温度补偿电池电阻值似乎为负值、我不确定这是否正常。

我已经尝试通过使用高电流(40A)为电池充电来解决该问题、但安全状态似乎没有变化、放电 FET 保持关断状态。

 

查看参考手册时、我还发现 CUVC 保护跳闸的操作与 CUV 保护跳闸的操作不同:
 

 

 

我相信这一定是一个拼写错误、但它引起了一些混淆。

总之

  • 即使在 Enable Protection B 寄存器中禁用 CUVC、CUVC 安全状态标志也如何保持?
  • 在固件/闪存中禁用 CUVC 是否会自动清除现有的 CUVC 故障、或者是否需要单独的恢复步骤?
  • 诊断期间观察到的负电阻值是否会导致此问题?什么原因可能导致此类读数?
  • 是否需要特定的序列或条件才能完全清除我缺失的 CUVC 故障?

如果有任何关于 CUVC 保护在禁用时如何工作以及如何从这种故障情况中恢复的见解或说明、我将不胜感激。 请告诉我其他详细信息是否 会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我认为禁用保护不会清除现有故障。 理想情况下、您需要首先清除故障、然后进行更改以禁用为数据存储器中的保护。 对数据存储器进行更改后、应发送"reset"命令、这应该会产生任何更改。 您将需要遵循恢复条件。 如果器件无法恢复、那么您始终可以将新的 SREC 文件刷写到电量监测计中进行恢复。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复阿德里安,我怀疑可能是这种情况,但我找不到任何明确的说明,在参考手册。 我对发送"reset"命令犹豫不决、因为它也会清除我想保存的其他数据、例如电池的荷电状态。  您是否具体说明我 需要 发送"reset"命令才能在闪存中进行任何更改?

    此外、这并没有完全回答我的问题、我想找出  无法根据恢复条件进行恢复的根本原因。 我认为应该通过以高电流充电来满足条件、但现在电池已满、我无法再对其进行充电或放电。
    我不确定保护功能是如何触发的、因为电池电压过去和现在都远高于阈值。
    此外、 负补偿电阻值是否正常? 它们是否会影响这种状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将遵循 Adrian 关于发送 RESET 命令的建议。 发送此命令后、电量监测计会重新计算充电状态。  

    此致、  

    Robert。