This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:反向电压块问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447685/tps2553-reverse-voltage-block-issue

器件型号:TPS2553
主题中讨论的其他器件: TPS25947

工具与软件:

您好!

我们将 tps2553用于超级电容器充电器、原理图如下所示

 

如果 Vin (5V)开启、输出端将使用恒定电流为2Fala 电容器充电、 如果 Vin 关闭、输出端将阻断反向电压。  

我们制作了两个样片、一个按预期工作、但其他没有。

测试情况1:VIN = 0、使用其他源的充电电容器、反向电压被阻断。

测试情况2:打开 Vin、给电容器充电、如果我们在 电容器电压超过2.3V 之前关闭 Vin、它可以阻止反向电压。

测试情况3:与情况2相同、关断 VIN 直至电容器电压超过2.3V、它无法阻断反向电压、Vin 与输出电压相同、如果我们将 EN 拉至 GND 再释放、它将阻断反向电压并保持此状态。

我检查过电路并更换了器件、找不到区别。

这是 Tps2553的正常状态吗? 该芯片能否满足要求?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的朝阳:

    您能否完整分享一下原理图? 我会给你一个朋友的请求,你可以通过直接消息发送给我。

    但一开始就需要明确的是、TPS2553是一种 USB 电源开关、不能与输出端的2F 超级电容器配合使用。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seong、

    这几乎是我测试的整个原理图、Vin 连接到12V 转5V 直流/直流稳压器、测试时断开所有其他连接。

    我知道该芯片不适合用于充电器、我选择的因素有:  1、恒定电流输出   2.反向电压保护。

    我浏览了此论坛中的文章、他们报告了 simillar 问题、似乎 TPS2553在某些情况下无法阻断反向电压。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的朝阳:

    是的、 我建议不要使用 USB 电源开关、而是改用负载开关。  请参阅此 相关主题。

    我将移动此主题、以便为我们的负载开关产品线提供支持的工程师可以为您的应用推荐更合适的器件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的朝阳:

    请考虑使用 TPS25947、其使用方法与应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slva920/slva920.pdf 中所述的方法相同

    BR、

    Rakesh