This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:应用问题。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448492/bq40z50-r2-application-issues

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件: GPCRB

工具与软件:

大家好、团队成员:

使用 BQ40Z50-R2、

规范手册指出、同意当前模式有0-7个选项。
我们的产品将用于温差和电流变化较大的情况。 "同意电流"应选择哪种模式? (它将处于负5度、电流在3A 到13A 不等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、您好!

    对于高度可变负载、我们建议使用选项7。 此外、不要忘记使用 GPCRB 工具优化测量仪表的低温性能。

    https://www.ti.com/tool/GPCRB

    此致、

    Adrian