This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:电路板停止工作

Guru**** 2612565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445834/bq40z80evm-020-the-board-stopped-working

器件型号:BQ40Z80EVM-020
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ40Z80

工具与软件:

您好!

我使用一个定制设计的电路板来测试评估板、其中使用的其他 MCU 工作正常。 但是、在 MCU 板连接的某个位置、导线相互接触并发生短路、MCU 因有烟雾而损坏。 然后、评估板不工作、我通过连接到 Bqstudio 对其进行了测试、它未检测到尝试按下唤醒引脚、但无法检测到。 为什么会这样呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、OverAgent、

    似乎 bq40z80的 MCU 和/或 IC 已因短路而损坏。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有其他方法可以解决此问题?
    我们是否可以自行替换它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、OverAgent、

    您可以更换板上的 IC。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它可以检测到、但保险丝被随机触发、在几次当 FET 启用时、它会触发保险丝并在 PACK 侧显示大约3V 至4V 的电压。 为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    短路是否有可能损坏电路板上的其他组件?  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,这是同样的想法,并在单独检查组件的过程中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、OverAgent、

    是的、我同意 Robert 的看法、认为短接可能会影响电路板上的多个元件。

    此致、

    Adrian