This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25856-Q1, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448651/power-management-forum

器件型号:BQ25856-Q1
Thread 中讨论的其他器件: BQ25758

工具与软件:

我有两个应用:一个用于电池充电、另一个用于直流/直流转换器。 为了减少 BOM、我考虑对两种应用使用相同的 IC。 我的直流/直流转换器具有以下参数:16.8V 至60V 输入以及48V 和20A 输出。 您能否指导我如何将 BQ25856-Q1 IC 用于直流/直流转换器? 如果是、我应考虑哪些因素? 如果没有、有哪些限制会阻止其在此应用中使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    可以、BQ25856-Q1可以用作直流/直流转换器。 如果 EN_TERM=0且 EN_PRECHG=0、则 BQ25856-Q1会在电池充电电压下产生恒定的直流电压。

    此外、我们将在下一季度推出符合汽车标准的 BQ25758版本。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦