This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350 BQ76920

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448626/bq78350-bq78350-bq76920

器件型号:BQ78350

工具与软件:

尊敬的:

您能帮我?一下使用 N 沟道 MOSFET 的高侧保护开关的关断激活电路吗

1.我可以问电池电压低于1.8V 是否可以充电和激活?

2. 关机后,充电激活后会再次复位。  

 在这种(下、MOS)Q2/Q3/Q4/Q5 Ω 晶体管会发生什么情况? 它是否会立即激活充电? 或者 MOS 晶体管不会激活?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电量监测计退出 SHUTDOWN 模式并配置为控制 FET、则电量监测计将使 FET 导通、没有保护条件会阻止它。