This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930-Q1:过压保护和放大器;电压电平

Guru**** 2765505 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2732, TIDA-020047, AWR2243, LM74930-Q1, LM74930Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446960/lm74930-q1-over-voltage-protection-voltage-levels

器件型号:LM74930-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-020047AWR2243、AM2732、 LM74930LM74930Q1EVM

工具与软件:

您好!

我正在修改 TIDA-020047参考设计板、需要进行以下调整来提供支持:

1.输入电源:该板将由来自电动叉车的24V 电源供电。
2.电压电平:电路应提供如下电压输出:
AM2732、两个 AWR2243器件和 AI 模块(10W、5V)使用5V、3.3V、1.8V、1.2V 和1V。
此外、我想验证本设计的元件选择。 电路中包含 TVS 二极管、以防止过压和负载突降情况、这一点至关重要。


LM74930是否能够保护我们的电路并将输入电压从24V 转换为 5V (10A)?  

期待您的反馈和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供任何更新?

    我们需要一个响应路径来开始我们的设计。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    可以将24V 转换为5V。 请了解如何在 OV 条件下使用此控制器来实现这一点。

    OV 引脚将设置截止值、HGATE 将相应切换。 在运行期间、HGATE FET 将具有高 PD。 (24-5) V * 10A = 190W 直流、这在我看来非常重要  

    LM74930-Q1不会降低电压。 它只是一个电源路径阻断器、其中电源路径阻断条件可通过 OV 引脚配置。  

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlven:

    我认为 LM74930-Q1仅用于电路保护会更好:

    当输入电压为24V 时、此电路是否能够降低24V 和10A 输出电流?

    我是否可以将 LM74930Q1EVM 用作硬件实现的参考设计?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    是的、使用进行电压降压可能不是一个好主意。

    是、LM74930-Q1可用于24V 10A 应用。

    遗憾的是、EVM 无法用于此目的、因为所用 FET 的 Rds_on 为34mohECG (max)、直流电源的使用会使其升温。

    I^2*R =100*34=3.4W

    此致、

    Shiven Dhir