This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34210IQ1EVM-826:BQStudio 无法检测到 BQ34210

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448800/bq34210iq1evm-826-bqstudio-not-able-to-detect-bq34210

器件型号:BQ34210IQ1EVM-826
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

团队成员、您好!

BQStudio 无法检测到 BQ34210。 当我尝试打开 BQStudio 时、如果将电池和 EV2300连接到 BQ34210 EVM、系统将显示以下提示。 但我不知道为什么我得到这个错误。

谢谢。此致

Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!

    我们建议使用 EV2400来连接 bqStudio。 您正在使用哪个版本的 Windows? 此外、请确保电量监测计正确通电、因为我看不到自动检测到的器件。

    此致、

    Adrian