This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:UCC28056问题

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448967/ucc28056-ucc28056-issue

器件型号:UCC28056
Thread 中讨论的其他器件:UCC28950

工具与软件:

您好!  

客户 Liyuan Haina 正在调试具有 PFC (UCC28056A)+ DCDC PSFB (UCC28950)的300W  交流/直流电源、目前 PFC 的一个问题是在满载交流250V 输入峰值 电压下、 电感器电流  变为零的时间超过20us、然后电感器电流开始从0A 增加、经过几个开关周期后、电感器电流会变得非常大、这是为什么触发 OCP? 请找到以下异常波形。 Ch1是 PFC MOSFET 的 Vgs、Ch2是 PFC MOSFET 的 Vds、Ch4 是 PFC 升压电感器电 流异常较大。 谢谢!

此致

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda

    让我们离线讨论一下这个问题。

    谢谢