This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:文件.bqz bqStudio、适用于 BQ25622E

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25622E, BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448824/bq25622e-file-bqz-bqstudio-for-bq25622e

器件型号:BQ25622E
主题中讨论的其他器件:BQ25620、、 BQ25622

工具与软件:

大家好、我使用的是 Battery Management Studio 版本:1.3.127.3 (根据我的理解、目前是最新版本)。 但我在其中找不到负责 BQ25622E 芯片的.bqz 文件。  在列表中、我仅看到了 BQ25620的文件2.

我可以得到相应的文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    大多数寄存器在 BQ25622和 BQ25622E 之间是相同的、因此没有专用的.bqz 文件 BQ25622E。 BQ25620) 2 .bqz 文件是正确使用的文件。  

    如果您有关于 BQ25622E IC 的任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意大多数寄存器是相同的、但主要区别在于缺少 OTG (在字段视图中、BQ25622E 中存在 OTG 会有点令人困惑)。 我还注意到看门狗的时间间隔有所不同。  "零件号"字段中的信息也不正确。 这就是我所注意到的、但是拥有相应的文件将会更方便

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maksym:  

    感谢您的反馈。 数据表中列出的看门狗时间间隔正确。 我已经注意到更新了.bqz 下拉菜单中列出的看门狗计时器时间以进行匹配。 一般而言、有关 BQ25622E 的最新信息、请参阅数据表寄存器映射。  

    关于器件型号字段 BQ25622E IC 应在 REG0x38[5:3]中输出0x3h、该值与 BQ25622 IC 不同。  

    此致、

    Garrett