This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:BQ8050的 rc6引脚输出 PWM 异常

Guru**** 2519060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444892/bq3050-rc6-pin-of-bq8050-to-output-pwm-abnormal

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件:BQ8050

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:


我们有一个项目使用 BQ8050芯片、并使用 BQ8050的 RC6引脚输出 PWM。
由于输出 PWM 功能异常、因此存在大量产品损坏(高达4%)的风险、有被完全召回的风险。

TI 有什么建议或解决方案吗? 有关原理图等详细信息、请参阅随附的 PPT

谢谢!e2e.ti.com/.../BQ8050_2D00_RC6-Pin_2D00_Output_2D00_PWM_2D00_Fault_2D00_241127.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 工程师:

    抱歉、请打开文件"BQ8050-RC6 Pin-Output-PWM-Fault-241202.pptx"、因为"BQ8050-RC6 Pin-Output-PWM-Fault-241127.pptx"已加密

    e2e.ti.com/.../BQ8050_2D00_RC6-Pin_2D00_Output_2D00_PWM_2D00_Fault_2D00_241202.pptx

     祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您重新编程固件和配置、"坏"部件是否会恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    感谢您的答复。

     我们试图对固件和配置进行重新编程、、但"坏"器件未恢复

     祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有多少个坏器件、它们是否从一开始就始终如一地表现出问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    我们测试了500种产品、其中22种出现了 PWM 异常问题。

    我们在发货前对产品进行了测试、以确保它们正常

    PWM 在用户使用期间出现异常状况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

     这对我们来说非常重要。  您是否有任何建议或解决方案?

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 PWM 在某一时刻工作但随后停止工作、则 bq3050内部的东西在正常使用中很可能损坏。

    终端用户端是否有任何可能导致违反 ABS 的东西。 最大 (请参阅数据表中的表7.1)? 请注意、这不仅仅涉及特定的 ABS。 最大 一个引脚、例如 RC6的 MAX VREG25+0.3V、但一般情况下。

    您的原理图显示连接到 RC6的电路看起来没有问题。 您的系统中有什么会导致违反一个或多个 ABS。 最大 电阻值、这些原理图中未显示这些值。

    如果出现这样的情况、TI 有时可以对损坏的器件执行故障分析。 您必须将损坏的器件提交给现场应用工程师、然后在 TI 需要几周时间来分析芯片层面上实际损坏的部件。

    实际上、根据您提供的信息、您根本无法修复此问题。 原理图看起来不错、"它工作正常、但随后在最终用户处损坏"有太多未知变量、无法对导致问题的原因进行有用的陈述。