This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:UC3843型号是否同时支持5W 和10W 输出?

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448704/uc3843-does-uc3843-variant-support-both-5w-and-10w-output

器件型号:UC3843

工具与软件:

TI 人好

客户目前使用 UC3843作为 隔离电源控制器、客户希望升级其系统来提供5W 和10W 输出、我们是否有一些模型来提供评估?  

另外、我想问一下如何确定一个芯片能够支持的最大输出功率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UC3843驱动器峰值电流高达1A、因此可以在几百 kHz 的频率下使用100W。 那么10W 也没问题。 基本上就是计算 Tj <(max)、在使用已知 fsw、MOSFET 的情况下、如果根据设计计算得出的 Tj 显示 Tj < Tj <(max)、在数据表电气规格表中指定、那么该 IC 的相应功率是可以的。 如果不添加外部驱动器、则该器件的经验法则是100W。 您需要进行计算以确定是否希望获得更好的估算。