Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM25118EVAL
工具与软件:
您好!
我们使用 LM25118来提供10V-30V 输入和12V/3A 输出。 当负载大于15W 时、在25V-30V 范围内存在启动问题。 当输入25-30V 时、我们可以看到 VCC 上升到接近16V、然后器件将停止开关、直到 Vcc 降至~7V (请参阅下面的附件 Vout_Vgate_Vcc_ NoEXT_tek00009)。
黄色:输出电压||蓝色: Vgate || 粉色: Vcc ||绿色: VSS (SoftStart)

当我们将12V 输出电源轨连接到 VCCX 时、它的性能会更好、但在前几个周期内确实会出现启动问题、我们只会输出~11.3V (请参阅 下面的 Vout_Vgate_ VCC_VSS_VoutconnecttoVCCx_tek00018_tek00017)。 注意:Vcc 尖峰高至~16V 并关断、然后在 Vout (连接到 VCCX)达到导通阈值后最终关断。
黄色:输出电压|| 蓝色: Vgate || 粉色: Vcc || 绿色: VSS (SoftStart)

在下面、当输入电压为10V-23V (Vout_Vgate_Vcc_Vout_ 20VInput_tek00012)时、我们确实发生了正确的启动情况。 注意:Vcc 直接变为数据表中规定的7V。
黄色:输出电压|| 蓝色: Vgate || 粉色: Vcc || 绿色: VSS (SoftStart)

最后、当我们通过5V-12V 电源从外部为 VCCX 供电时、不会出现启动问题(请参阅 Vout_Vgate_Vccx_下文中的 VCCx_52249External5V_VCCx_tek00015)。
黄色:输出电压|| 蓝色: Vgate || 粉色: Vcc || 绿色: VSS (SoftStart)

我们的问题是:
1.您知道 Vcc 为什么升至16V 了吗?
2. Vcc 过高是否会导致设备重新启动?
3.是否有其他可能导致错误的情况,我们应该考虑?
这是我们的原理图