主题中讨论的其他器件: test2
工具与软件:
大家好、团队成员:
客户在其设计中使用我们的 BQ25798、但在射频链路负载上观察到明显的开关杂散噪声。 研究发现、连接 VBUS 后开始充电、会引入低频杂散噪声。
当 Icharge 小于300mA 时、 SW 引脚("Yellow-SW1、Pink-SW2)显示一个大的10kHz 周期 、这会在 VBAT (紫色)上造成显著的10kHz 干扰。 在 FPWM 模式下、这种10kHz 干扰的根本原因是什么? 您是否有任何缓解此问题的建议?


问题的具体细节如下、请帮助分析:
测试1:
• BQ25798模式:PFM 和 PWM
•设置:BAT1/2为 RF PA (功率放大器)供电。

•观察结果:PA 放大的信号在主频率附近表现出杂散"膨胀"、信号幅度约为-20dBm。
2.测试2:
•BQ25798模式:FPWM
•更改:添加了与7V7_BAT 串联的4.7 μ H 电感器(L2401)。

•结果:
当 Icharge > 1.5A 时、观察到60kHz 杂散噪声、其强度大于-30dBm (适配器 Vcharge = 9V、电池充满电、电压为8.75V)。
添加1nF 电容器(C2412和 C2414)可消除60kHz 干扰。
--当 Icharge < 300mA 时,10kHz 及其谐波干扰出现,强度大于-20dBm。 SW 和7V7_BAT 波形如下所示:
——通过一个10 uF 的隔直电容器测试 SW1 ,观察到10kHz 及其谐波(见下文)。
3.测试3:
•BQ25798模式:FPWM
•更改:在7V7_BAT 上添加了一个220uF 滤波电容器(C2017)。

•结果:
•当 Icharge < 300mA 时、10kHz 干扰仍然存在、但略有降低、振幅接近-20dBm。

•7V7_BAT 纹波从248mV 降至141mV (参见下图)。

BR
Adrian