This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:尽管充电使能且无故障、但充电未开始

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448494/bq25672-charging-not-starting-despite-charge-enable-and-no-faults

器件型号:BQ25672

工具与软件:

您好!

我正在研究一个使用 BQ25672、通过太阳能电池板输入为电池充电的项目。 但是、我面临一个问题、即尽管所有条件都已得到满足、但充电仍然无法启动。

下表显示了我为 BQ25672配置的充电参数:

参数 电流
充电电流 400 mA
输入电流限值 400 mA
充电电压 3650mV
终止电流 40 mA
预充电电流 80 mA
输入电压限制 4000 mV

当通过 ADC 读取值时、似乎可以正确测量、如下表所示。 VBAT 和 VBUS 电压准确、并且检测到 IBUS 电流。 但是、IBAT 电流仍保持在0.00 mA、充电状态位CHARGE()为0x0、表示没有活动充电。 此外、故障寄存器中不会报告任何故障(FAULT0FAULT10x00):

VBAT (mV) VBUS (mV) IBAT (mA) IBUS (mA) FAULT0 FAULT1 容量 状态 VBUS
2408.00 5003.00 0.00 33.00 0x00 0x00 0x0 0x1

以下是我从 BQ25672读取的完整寄存器值:

------------------ +
|寄存器名称|十六进制值|
------------------ +
REG00_REG04 | Minimal_System_Voltage | 0x04 |
REG01_REG05B Charge_Voltage_Limit_| 0x01 |
REG02_DLSB Charge_Voltage_Limit_| 0x6D |
REG03_REG05B Charge_Current_Limit_| 0x00|
REG04_LOSB | Charge_Current_Limit_| 0x28|
REG05_REG28 | Input_Voltage_Limit | 0x28 |
REG06_REG05B Input_Current_Limit_| 0x00|
| REG07_DLSB Input_Current_Limit_| 0x28 |
REG08_REG08_0xC2 Precharge_Control |
REG09_REG01| Termination_Control | 0x01 |
REG0A_REG23 | Recharge_Control | 0x23 |
REG0B_VOTG_regulation | 0x00 |
REG0D_IOTG_regulation | 0x4B |
Timer_Control | REG0E_REG0D | 0x3D |
| REG0F_REG0 Charger_Control_| 0x22 | //启用 EN_CHARGE
REG10_REG10_1 Charger_Control_| 0x85 |
REG11_0x40 | Charger_Control_ 2 |
REG12_REG3| Charger_Control_| 0x00 |
REG13_REG4 Charger_Control_| 0x21 |
REG14_1C | Charger_Control_ 5 | 0x1C |
REG15_MPPT_Control | 0xAA |
REG16_C0 | Temperature_Control |
REG17_NTC_Control_0 | 0x7A |
REG18_NTC_Control_1 | 0x54 |
REG19_ICO_RE00 | Current_Limit | 0x00 |
REG1B_0x0F | Charger_Status_|
REG1C_0x0A | Charger_Status_ 1 |
REG1D_REG01 | Charger_Status_ 2 | 0x01 |
REG1E_REG30 | Charger_Status_ 3 | 0x30 |
REG1F_REG4 | Charger_Status_| 0x18 |
| REG20_FAULT_Status_0 | 0x00 |
| REG21_FAULT_Status_1 | 0x00 |
REG22_REG0 | Charger_Flag_| 0x20 |
REG23_REG00 | Charger_Flag_ 1 | 0x00 |
REG24_REG2| Charger_Flag_| 0x00 |
REG25_REG3| Charger_Flag_| 0x00 |
REG26_FAULT_Flag_0 | 0x00 |
REG27_FAULT_Flag_1 | 0x00 |
REG28_REG0 | Charger_Mask_| 0x00 |
REG29_REG00.1 | Charger_Mask_|
REG2A_REG2 Charger_Mask_| 0x00 |
REG2B_REG03 | Charger_Mask_| 0x00 |
| REG2C_FAULT_MASK_0 | 0x00 |
REG2D_FAULT_MASK_1 | 0x00 |
REG2E_ADC_Control | 0x40 |
REG2F_ADC_0x0 Function_Disable_| 0x00 |
REG30_ADC_0x00 | Function_Disable_|
| REG31_IBUS_ADC_MSB | 0x00 |
REG32_IBUS_ADC_LSB | 0x21 |
REG33_IBAT_ADC_MSB | 0x00 |
REG34_IBAT_ADC_LSB | 0x00 |
REG35_VBUS_ADC_MSB | 0x13 |
REG36_VBUS_ADC_LSB | 0x8C |
REG48_REG21 | Part_Information | 0x21 |
------------------ +

启用充电时是否缺少任何其他条件或寄存器配置?

尽管正确配置了 CE 和充电使能寄存器、是否存在阻止充电器启动的内部状态?

提前感谢您的帮助!  

此致、
Blanca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blanca、

    充电器的 TS 报告 TS COLD。  您可以通过适当大小的电阻分压器将热敏电阻连接到 TS、或者使用相同大小的电阻分压器(不使用热敏电阻)以硬件禁用 TS 功能、或使用 REG0x18[0]=1来禁用 TS 功能。

    此致、

    Jeff